请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 工具/软件:Linux
您好!
我设计了一个定制板、它具有 AM4376 处理器和通过 I2C、UART、USB 连接的外设。 我对这张卡的软件开发有一些疑问。
1.我需要使用 CCSv6.0在 Linux OS 系统上开发固件。 在开始固件开发之前、我应该在我的系统或软件工具(CCSv6.0)中进行什么设置??
2. AM4376 IC 上是否提供基本操作系统、最低限度的驱动程序??
3.当我首次打开电路板电源时,即使在我将代码转储到其存储卡之前,终端/GUI/BIOS 设置/配置也将可用。 (如入门套件或电路板中所示)
4.对于处理器编程人员初学者有什么指导原则?
请告诉我是否有人可以帮助解决这些问题。 建议或简短说明将有助于我加快开发速度。
谢谢、此致、
Dhara