This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:GMAC- MDIO 禁用自动 PHY 状态检查

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596578/dra756-gmac--mdio-disable-automatic-phy-status-check

器件型号:DRA756

根据 J6数据表24.11.4.12.2:

管理 I/F 将保持空闲状态、直到通过设置 MDIO_CONTROL 中的 ENABLE 位启用

寄存器。 然后 MII 管理 I/F 将从通用状态内持续轮询链路状态

所有可能的32个 PHY 地址的寄存器依次将结果记录到 MDIO_LINK 寄存器中。

 

是否可以禁用 MDIO 自动 PHY 轮询?

  此信息在 TRM/datasheet 中找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我认为这是其工作的一部分-为您轮询链路更改。 如果需要禁用它进行调试、可以通过使能位将其停止。

    此致、
    STAN