This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-F28379D:LAUNCHXL-F28379D 无法从闪存引导

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, SYSBIOS, C2000WARE, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591382/rtos-launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-fail-to-boot-from-flash

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOSC2000WARETMS320F28379D

工具/软件:TI-RTOS

硬件: LAUNCHXL-F28379D

操作系统:Win7

Code Composer Studio 版本:7.1.0.00016

SYSBIOS:6.50.0.10

 

LAUNCHXL-F28379D 是一款功能型器件、我上周就知道了。 演示 C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\launchxl_f28379d\cpu01\example_28379D_LaunchPad 运行良好。

我想开发具有 SYS/BIOS 支持的应用。  我将 LED 闪烁代码添加到 SYS/BIOS 最小项目中。 该项目在调试模式下工作。 但是、在使用 USB 断电和通电后、LED 不会闪烁。

请提供帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以附加"清理"项目? 您正在使用哪个版本的 SYS/BIOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5873.bios_5F00_boot.rarthe项目已附加。

    SYS/BIOS 6.50.0.10

    XDCtool 3.50.1.12_core

    TMS320F28379D.cmd 已修改、关于 Ramfuncs 的原始唯一地址错误。

    0 00080030 _RamfuncsLoadEnd
    ABS 00000004 _RamfuncsLoadSize
    0 0008002c _RamfuncsLoadStart

    我对这个问题感到困惑已有几天、感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者 是否有适用于 LAUNCHXL-F28379D 的 SYS/BIOS 示例? 我可以跟踪并找出问题所在。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6011.f28379d_5F00_bios.rar

    另一个示例、仍然无法从闪存引导。

    CCS6.2.0

    SYS/BIOS:用于2000的 TI/RTOS、2.16.1.14

    请帮助、我已经尝试过不同版本的 CCS 和 SYS/BIOS、但仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的项目。 我现在正在查看它、应该在星期一之前有一个答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我能够接受您的项目并在 F28377D 上重现问题。  然后我能够解决该问题。  您不会禁用看门狗(CCS 通过 GEL 文件为您执行此操作)。  要通过引导模块禁用看门狗、请将以下行添加到.cfg 文件中。  完成此操作后、程序工作、LED 按照预期闪烁。

    boot.disableWatchdog = true;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、它现在起作用了。 它是由看门狗引起的。