This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL137-HT:性能基准测试

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596361/omapl137-ht-performance-benchmarks

器件型号:OMAPL137-HT
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

我正在尝试找到此 DSP 的性能基准。 具体而言、我正在寻找1024点复数 FFT (基数4、反转)速度(以毫秒为单位)和所需周期。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此处提供的此器件的 DSP 内核基准测试:
    www.ti.com/.../core-benchmarks.page

    请参阅备注、了解如何捕获这些基准。 单精度复数 FFT 函数是我们标准 DSPLIB 的一部分。 注意 OMAPL137和 OMAPL138共享相同的存储器架构和 DSP 内核、因此您可以按原样在器件上复制这些数字。 时间是为456MHz DSP 计算的、因此您需要根据器件频率进行线性调整。

    希望这对您有所帮助。