This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E04:AM5K2E04XABDA4

Guru**** 2568045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595989/am5k2e04-am5k2e04xabda4

器件型号:AM5K2E04

由于空间非常受限的电路板、我们无法将数据表中推荐的所有去耦电容都包括在内。 为了运行我们自己的功率分析来计算我们应用的最佳解决方案、我们需要一些有关 Keystone II 器件的信息。

我正在寻找:

1)片上电容解决方案(适用于 AM5K2E04XABDA4)

2)引线式封装电感(对于 AM5K2E04XABDA4)

如果此信息不易获得、我们是否需要在 Keystone 之外负责指定的频率范围?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    我认为这不是公开可用的、我无法在器件文档中找到它。 我将在内部对此进行检查并返回到此主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jared、

    我认为 IBIS 模型应包含器件的封装 RLC 详细信息。 如果您需要任何超出此范围的数据、请告知我们。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞蒂尔-

    IBIS 模型中的信息是 整个电网的数据(电感与电容和电阻的关系)。 我不确定我们是否可以从中推断出数据来获得芯片片片片片片上解决方案的详细信息。 您是否可以提供更多详细信息?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我们不会发布器件的封装模型。 如果您想进行 PDN 分析、我们建议您将阻抗从电源的开关频率平坦到等效于内核时钟频率除以20的频率。 您可以在该 位置找到一些工具和一些有关生成 PDN 分析的讨论。 它是为不同的处理器编写的、但适用于 K2E。

    此致、

    Bill