This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 允许连接到 C6747上未通电的 USB

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596397/permissible-connections-to-unpowered-usb-on-c6747

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6747

我的问题的背景是、我正在尝试指定各种产品之间兼容的连接。

假设电路板上未提供1.8V USB 电源、 并且未连接任何 USB 电源引脚(USB0_VDDA33、USB0_VDDA18)、并且 USB0_VDDA12上没有滤波电容器。  不过、是否允许将 USB0_VBUS 连接到+5V、通过1.5K 上拉电阻连接到+3.3V、将 USB0_DRVVBUS 连接到接地?  或者是否必须将部分或全部这些引脚保持未连接状态?

(BTW 当我输入器件型号 TMS320C6747时、它会强制"Select a forum"下拉菜单为"C64x 单核 DSP forum"、这是不正确的!"  我选中了"我没有器件型号"、以便此帖子可以显示在正确的论坛中。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Debora、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应该发布在这里、但您能提供有关电路板的更多详细信息吗、这是定制电路板吗?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    感谢您的关注。 是的、这是一个定制板。 USB 电源开关、二极管和连接器安装在另一个板上、VBUS、DRVVBUS、ID、DM、DP 网络通过板对板连接器传输。 问题是、处理器板计划了不同的组件组装选项- USB 1.8V 电源和电容器会被填满或不会取决于预期的处理器板特性。 我的问题是混用和匹配两个板-如果一个没有 USB 的处理器板与在 VBUS 上施加+5V 电压的连接器板配接、它是否会损坏?

    此致、
    Debora
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deboara、

    如果您不使用 USB 外设、则可能需要按照数据手册第3.6.23节"未使用的 USB0 (USB2.0)和 USB1 (USB1.1)引脚配置"中的说明将所有引脚保持未连接状态。 您在开机自检中提到的部分连接是不可接受的、会导致外设损坏。

    此致、
    SENTHIL