This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:如果 SD 卡在读取或写入访问期间被移除、会发生什么情况?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595135/tms320dm368-what-happen-if-sd-card-is-removed-during-read-or-write-access

器件型号:TMS320DM368

大家好、

我们的客户询问、如果在通过 EDMA 和 MMC 执行读取或写入期间移除 SD 卡、会出现什么类型的错误。
他们只想澄清在这种情况下会发生什么错误。

此致、
Hitoshi Sugawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们是从 SDCard 引导文件系统,还是只使用其它引导模式安装和访问 SDCard?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    写入 SD 卡时移除的主要问题是数据丢失! 建议仅在同步后删除所有外部存储器磁盘/SD ARS。

    但是,我相信客户很清楚,启动时的远程卡可能会导致系统挂起或崩溃,具体取决于 SD 卡被删除的时间点(如果从 SD 卡启动)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravikrin:

    非常感谢您的宝贵建议。
    根据客户的说法、启动来自 NorFlash、SD 仅保存图片和电影的数据。

    将向客户传达主要问题。
    此致、
    Hitoshi Sugawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果文件系统也来自 NOR 闪存,则建议使用日志文件系统,如 SDCard 的 EXT4。 这可以提供修复和恢复不当关机的方法。 但是、如 Ravi 所指出的、不建议这样的不当关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarakesh、
    非常感谢您的快速回复。
    已将其发送给客户、并将尝试使用它来结束此查询。
    此致、
    Hitoshi Sugawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarakesh、
    客户希望在错误发生时知道 EDMA 和 MMC 寄存器的值。
    您能告诉我哪些寄存器显示 SD 卡错误吗?

    提前感谢您的友好支持。
    此致、
    Hitoshi Sugaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关状态寄存器、请参阅 www.ti.com/.../sprufh5b.pdf 的 SD/MMC 控制器寄存器部分。 如果 MMC0是接口基址0x01D1 1000、并且 MMC1基址为0x01D0 0000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwarakesh、
    非常感谢您的快速回复。
    将为客户进行调查。
    此致、
    Hitoshi Sugawara