This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GMAC 诊断故障

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591883/am5728-gmac-diagnostic-failure

器件型号:AM5728

我尝试在 BeagleBoard X15上构建并运行 GMAC 工程(pdk_am57xx_1_0_6\packages/ti\board\diag\gmac)。

测试设置 是将以太网电缆插入端口0、然后在端口1上运行。

所有链路都报告为断开状态、通过的唯一测试是 PHY 环回测试。

日志已附加。

请告知您如何对此 issue.e2e.ti.com/.../gmac_5F00_log.log 进行故障排除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知 RTOS 团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在每个 RJ-45端口上使用以太网环回器以从外部回送它。 我刚刚尝试过、没有问题。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够让它们与以太网环通过、谢谢