This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:具有 MCSDK 01_01_00_02的 OMAPL138的音频 SoC 示例

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570547/linux-audio-soc-example-for-omapl138-with-mcsdk-01_01_00_02

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好!

我 正在尝试在 OMAP-L138开发套件(LCDK)上运行音频 SoC 示例。

最后一个可用的 MCSDK (01_01_00_02)是否支持音频 SoC 示例 v1.00.00.03?

如果没有、是否有任何其他示例可用于检查 OMAP-L138开发套件(LCDK)上的音频。

如果是、如何使用 MSCDK (01_01_00_02)构建音频 SoC 示例 v1.00.03?

在音频 SoC 发行说明中、编写了指令以执行:"make AUDIO_SoC_Examples"、但 MCSDK make 规则不支持该规则。

此外、在音频 SoC 发行说明中、编写了执行 "make dsplink"的指令、但 MCSDK make 规则不支持该指令。

当前的 MCSDK 支持 IPC 堆栈 SysLink、而传统 SDK 支持 DSPLink。

埃斯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您应该能够为最新可用的 MCSDK 重建音频 SoC 示例。

    [引用]如果是、如何使用 MSCDK (01_01_00_02)构建音频 SoC 示例 v1.00.03?[/引用]
    请遵循 AUDIO_SoC_ReleaseNotes.txt 中提供的指南。 您可能需要下载所需的软件包、请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../Audio_Soc_example
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    您还应在音频 SoC 示例的 Rules.make 文件中设置正确的路径、即:
    SDK_INSTALL_DIR
    CSTOOL_DIR
    LINUXKERNEL_INSTALL_DIR
    BIOS_install_DIR
    XDC_INSTALL_DIR
    代码 Gen_INSTALL_DIR
    LINK_INSTALL_DIR
    BIOSPSPSP_INSTALL_DIR
    EDMA3LLD_INSTALL_DIR

    [引用]当前的 MCSDK 支持 IPC 堆栈 SysLink、而旧的 SDK 支持 DSPLink。
    正确、正如我在上面所说、请尝试更改 Rules.make 中的路径

    此致、
    Yordan