This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:upp 线路偏移问题

Guru**** 2562990 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596287/tms320c6657-upp-line-offset-issue

器件型号:TMS320C6657

尊敬的所有人:

我正在使用 TMS320C6657的 uPP 接口与 FPGA 之间传输高速数据(TX:32.768 MB/s、RX:2.048 MB/s)。 为了减少软件开销、我将使用1ms 的行大小。 对于 TX 通道、行大小将恰好为0x8000 = 32768字节。

在测试期间、我必须注意到、uPP DMA 将把线偏移解释为有符号整数值。 在我的情况下、DMA 不会按预期递增计数、而是会运行到较低的地址。

TI 的某个人能否确认这种行为或我是否做错了?

将其解释为有符号整数可能是 EDMA 之类的一个很好的功能、但结果是最大值 每行字节数无法正常使用。

应更新文档或勘误表。

此致

Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven、您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。
    您能否指定您使用的是哪个 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    它看起来是 uPP IP 内核和/或您的文档的一般问题。 其他 DSP 和 MC 也受此问题的影响。 我找到了以下帖子:

    e2e.ti.com/.../615598

    我想请您更新文档或填写勘误项。

    在您的问题中、我使用的是 processor_sdk_rtos_c665x_3_01_00_06、我编写了自己的 uPP 驱动程序、该驱动程序使用循环缓冲器运行 RX 和 TX。

    此致
    Sven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、

    感谢您的注意! 没有适用于 TMS320C6657处理器 SDK RTOS 封装的 UPP 驱动程序。 我们将更新行偏移为二进制补码整数的文档。

    此致、Eric