This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:禁用启动时运行的矩阵 GUI 和远程矩阵 GUI

Guru**** 2546160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570857/linux-am5728-disable-matrix-gui-and-remote-matrix-gui-from-running-at-startup

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我可以通过某种方式阻止矩阵 GUI 和远程矩阵 GUI 在启动时运行?

非常感谢。

此致、

Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaunak、

    是的、这是可能的。
    根据您使用的 SDK 版本、您可以:
    1.重命名/删除/etc/init.d 中的初始化脚本 matri-GUI-2.0 (这也应该在较新的内核中工作,因为 systemd 服务应该调用此脚本)。
    2.使用 systemctl 在启动时禁用 matri-GUI 服务。

    此致、
    Yordan