This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:RTOS VPS 驱动器双 LCD 支持

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568434/am5728-rtos-vps-drivers-dual-lcd-support

器件型号:AM5728

香榭丽舍

AM5728需要同时驱动2个 LCD、并可从 wiki 文章(http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_VPS_DRIVERS)中获取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、在某种程度上查看新的帖子页面、我的消息的后半部分被吞没了-下面是其余部分: 通过浏览 doxygen 和 VPS 源、我可以清楚地看到 VPS 库支持驱动 SoC 上可用的3个 LCD 中的任何一个、但不太清楚如何创建两个 LCD 以并行运行。 我们非常感谢您的任何指导!

    谢谢
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家、这里有什么输入吗?

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我们的 AM57x GP 或 IDK EVM 一次只能连接到一个 LCD、因此提供的示例基于一个 LCD 显示屏。

    为了支持2个并联 LCD、这是一个定制板吗? 这些自定义平台需要进行许多更改:
    1) pdk_am57xx_1_0_5\packages/ti_drv\v\vps\src\boards\src\bsp_board.c 这是顶级板级文件、用户需要添加自己的板定义

    2) pdk_am57xx_1_0_5\packages/ti\drv\vps\src\devices\lcdctrl\src\bspdrv_lcdCtrlApi.c 在这里、他们需要添加自己的 LCD 驱动程序

    3) pdk_am57xx_1_0_5\packages/ti_drv\VPS\VPS_component.mk。 如果他们使用我们的制造流程、则需要更新此文件以构建其电路板的示例。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    从初始化角度-浏览显示示例、其外观如所示  

    pdk_am57xx_1_0_5\packages/ti\drv\vps\src\vpsdrv\dispddrv\src\vpsdrv_dispapi.c 中使用的 numInst 实际上定义了系统中的显示驱动程序数量,因此对于2个 LCD,它应该是2。 这是正确的理解吗?

    谢谢、

    Michael