This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM355:用于 DM355-EVM 板编码文件的媒体播放器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570276/linux-tms320dm355-media-player-for-dm355-evm-board-encoded-files

器件型号:TMS320DM355

工具/软件:Linux

在对来自 NTSC 复合源的视频进行编码后,我找不到支持它的媒体播放器。

 CD /opt/dvsdk/dm355
 /encode -r 352x240 -t 10 -v office.MPEG4

我甚至尝试了 DM355-EVM 板上的默认映像中包含的默认文件

# ls -l
-rw-r--r-- 1根根27507376 2008年2月6日 davincieffect_NTS.MPEG4
-rw-r--r-- 1根根根13947217 2008年2月6日 davincieffect_PAL.MPEG4

似乎没有人能够识别视频格式。  有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道 DVSDK、但您是否尝试通过解码演示在电路板上对其进行解码?
    您是否尝试使用 PC 上的 VLC 对其进行解码?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了这一问题-创建的流是基本流、需要转换才能通过 WMP 或 yes (甚至 VLC)等商业播放器播放。  


    一切都好。  )