This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:3端口 CPSW 的特性

Guru**** 2552220 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570634/am3352-features-of-the-3-port-cpsw

器件型号:AM3352
1) 1)是否支持单播数据包的入口速率限制?
2) 2)是否有关于 CPSW 3端口开关的用户级详细文档?  
考虑到最新 CPSW wiki 中提供的信息:  
"在交换机模式下、添加的 VLAN 将被订阅到所有端口、在双 EMAC 模式下、添加的 VLAN 将被订阅到主机端口和相应的从端口。"
3) 3)两个以太网端口在交换机模式下是否都可以具有独立的 VLAN 配置?
4)广播风暴保护?

此致

雅基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以太网专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    入口速率限制仅影响广播和多播数据包。 您从 wiki 中列出的报价以及器件的 TRM 是可用的当前文档。

    可以按照 wiki 在交换机模式下描述的那样添加 VLAN。 您能描述一下您想要的设置吗?

    您能描述一下要在 AM3552上放置的类型应用吗?

    没有任何检测广播风暴的硬件支持。 可以在 CPSW ALE 中拒绝单播地址、但当前的 Linux 驱动程序不支持设置块功能。

    您如何在应用中看到 AM3352受到广播风暴的影响? 例如、这是在具有桥接器的隔离式网络中吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    限制的更多信息。 我将从我们当前与其他产品一起使用的硬件中引入功能描述、

    请指定上述内容中的哪些内容受支持/不受支持。 谢谢

    VLAN

    我们的工作没有什么特别之处。 我们将用户端口3定义为无线电的射频接口。 然后、在每个端口上、我们将其配置为承载1-15个 VLAN (集群)。

    VLAN ID 可以与1、2或两个端口相关。

    端口标记:或者、我们将端口1或2设置为在访问模式下工作-在此模式下、到端口的流量未标记、交换机在出口时标记或取消标记。  

    广播风暴

    明白。