This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:尝试终止初始化! exitcode=0x0000000b

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590750/linux-am5728-attempted-to-kill-init-exitcode-0x0000000b

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我正在尝试使用基于 Sitara am5728的板载 initfs 和自定义 dtb 启动 Linux。
引导过程时出现以下错误: 内核严重错误-未同步:尝试终止初始化! exitcode=0x0000000b
有人能帮我解决这个问题吗?
我要附加一个引导日志

e2e.ti.com/.../8446.booting_2D00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    您能否使用 PSDK 软件包附带的文件系统重现此错误? 我是说您应该尝试第一个内核+ PSDK rootfs

    {PSDK}/filesystem/tisdk-rootfs-image-am57xx-evm 或 Arago-base-tisdk-image-am57xx-EVM

    让我们首先验证您的 Linux 内核是否正常、然后我们可以继续使用 initfs。

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了进行调试、您是否可以尝试从 DTS 中删除 RTC 节点? 请注意、您需要完全删除所有内容、而不仅仅是将 RTC 状态更改为禁用。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    通过在 DTS 文件中添加以下字符串可以解决问题:
    RTC{(&R)
        STATUS ="禁用";
        ti、hwmods ="禁用";
    };