This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678首选 SDK

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570853/tms320c6678-c6678-preferred-sdk

器件型号:TMS320C6678

我刚刚开始使用 TMDSEVM6678LE 评估板、找不到任何地方可以直接声明首选 SDK。 我知道的是论坛使用指南帖子上的四个:

处理器 SDK RTOS
2. MCSDK (多核软件开发套件)
3.桌面 Linux SDK
4. MCSDK 视频

我不打算在视频项目或 Linux 上工作、因此在前两个项目中、我应该花些时间做哪一个?

该帖子的底部附近有一个 MCSDK 到 PDK 迁移的链接、因此我觉得我的答案是 PDK 是我的最佳选择。 我对所有这些信息感到不知所措、因此任何帮助都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zeke、

    Processor SDK RTOS 是此器件的首选 SDK。 MCSDK 和 MCSDK 视频是此器件上的传统软件产品、不再进行维护或开发。

    用于 C6678的 Processor SDK RTOS 在这些器件上提供了多核 DSP 开发所需的所有相关软件、以及用于访问外设的器件驱动程序。 如果您对产品有任何疑问、请查看产品并告知我们。

    此致、
    Rahul