This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关用于 CCS v6.0的 TMS320C6713评估套件升级以及与 Windows 7兼容的信息。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596418/require-information-about-upgradation-of-tms320c6713-eval-kit-for-ccs-v6-0-and-compatible-with-windows-7

亲爱的朋友

自从几年以来,我在 Windows XP 中使用了带有 CCS v3.3的德州评估板 TMS320C6713。  

目前、我想将我的 CCS 和 Windows 平台升级到 CCSv6.0和 Windows 7。

但我的电路板(TMS320C6713评估套件)不支持 CCS v6.0和 Windows 7。  

如果任何实体具有与具有相同配置的新评估板相关的信息

(TMS320C6713、浮点处理器)并且还支持更新 CCS v6.0、请向我提出建议。  

我们非常感谢您的善意回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、据我所知、此电路板不支持 CCS v6.0和 Windows 7、请参阅产品文件夹: www.ti.com/.../tmdsdsk6713

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yordan

    你是对的。 我也感觉一样。 因此、我想找到支持 CCS v6.0和 Windows 7的替代入门套件。
    如果您有关于与 TMS320C6713套件类似的新更新套件的任何信息、请通知我。

    此致

    戈帕尔.