This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:MMC3失败

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590036/linux-am3358-mmc3-fails

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65910TX12WL1835

工具/软件:Linux

你(们)好  

我使用 MMC 连接到 SDIO wifi。但是在启动时,消息告诉我 DMA 失败。但是 am33xx-dtsi 显示 mmc3没有 DMA,为什么会发生?

[12.798312] omap_hsmmc 4781000.mmc:[huzz] drivers/mmc/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_dma_init
[12.806841] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:RX DMA 通道请求失败

mmc2:MMC@481d8000{
兼容="ti、omAP4-hsmmc";
ti、hwmds ="mmc2";
TI,需要特殊重置;
DMA =<&EDMA 2.
EDMA 3>;
dma-names ="TX"、"Rx";
中断=<28>;
interrupt-parent =<&INTc>;
reg =<0x481d8000 0x1000>;
STATUS ="禁用";
};

mmc3:MMC@47810000{
兼容="ti、omAP4-hsmmc";
ti、hwmds ="mmc3";
TI,需要特殊重置;
中断=<29>;
interrupt-parent =<&INTc>;
REG =<0x47810000 0x1000>;
STATUS ="禁用";
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么 Linux 版本? 请发布完整的日志文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 4.4.32
    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.3.32-gadde2ca9f8 (grst-hu@Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#381抢占 THU 2021:03:19 CST 2017
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x EVM
    [0.000000] CMA:在0x9d000000处保留48 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON )
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO3、115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.2.154:/home/grst-hu/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/filesystem/rootfs、nolock RW IP=192.168.2.22:192.168.2.154:192.168.2.1:255.255.255.0:eth0:off
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:459552K/524288K 可用(6791K 内核代码、369K rwdata、2520K rodata、268K init、278K BSS、 15584K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    [0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
    [0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0920004 (9313 KB)
    [0.000000].init:0xc0921000 - 0xc0964000 (268KB)
    [0.000000].data:0xc0964000 - 0xc09c06d0 (370 KB)
    [0.000000].bss:0xc09c06d0 - 0xc0a05ee0 (279 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000015] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000036]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000046] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000199] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.000375]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000402]警告:您的'console=ttyO3'已被'ttyS3'替代
    [0.000407]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000411]更新您的内核命令行。
    [0.000430]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
    [0.089203] pid_max:default:32768 minimum:301
    [0.089320]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089330] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089997]正在初始化 cgroup 子系统 IO
    [0.090026]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.090062]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.090077]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.090091]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.090101]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.090127] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.090530]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
    [0.044536] devtmpfs:已初始化
    [0.105707] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分变体 c 修订版3
    [0.118863] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.173692]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.177454] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.178731] NET:注册协议系列16.
    [0.180914] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.209193]空闲:使用调速器梯
    [0.239180]空闲:使用调速器菜单
    [0.243249] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.251339] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
    [0.253870]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.296643] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.300906] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.300964] OMAP-i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/i2c2_pins_default 的 pctldev、延迟探针
    [0.301089]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.301145] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.301199] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.301206] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.301231]已注册 PTP 时钟支持
    [0.301283] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.302388] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.302743]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.303872]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.313518] NET:注册协议系列2.
    [0.314350] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.314398] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.314435] TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.314516] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.314533] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.314675] NET:注册协议系列1.
    [0.315067] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.315080] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.315086] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.315091] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.316055]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.317950] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.325112] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.326000] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.326071]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.326078]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.326152] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.329612]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.329639]已注册 IO 调度程序 NOOP
    [0.329650]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.329804]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.331109] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.334356]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.387833]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.390908][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx
    [0.391664] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
    [0.392755]控制台[ttyS3]已禁用
    [0.392845] 481a6000.serial: tmio 0x481a6000处的 ttyS3 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)是8250
    [1.049872]控制台[ttyS3]已启用
    [1.054449][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.061422][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.068191][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.101989]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备100x30
    [1.113278] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    在次要0上[1.144060][DRM]初始化了 tilcdc 1.0.0 20121205
    [1.156610]循环:模块已加载
    [1.162275] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.167242] vcan:虚拟 CAN 接口驱动程序
    [1.171717] CAN 器件驱动程序接口
    [1.176749] c_CAN_platform 481cc000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1cc000、IRQ=165)
    [1.186726] c_CAN_platform 481d0000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1d0000、IRQ=166)
    [1.253905] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.260045] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 ffffffffcf
    [1.267805] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.271837] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[4]:器件4a101000.MDIO:04、驱动程序 Atheros 8031以太网
    [1.281262] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[5]:器件4a101000.MDIO:05、驱动程序 Atheros 8031以太网
    [1.291329] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 00:11:22:33:44:55
    [1.298271] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期850
    [1.306452] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.312665] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.317374] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
    [1.324766] OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_probe
    [1.333152][huzz]MMC_for_parse
    [1.336446] omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.341375] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_set_capabilities:cpa 为0x6e10080
    [1.352201] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_set_capabilities:cpa 为0x6e10080
    [1.362957] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_dma_init
    [1.371567][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx
    [1.378387][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx
    [1.385605] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/core/core.c:MMC_POWER_UP
    [1.392981] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:[huzz]驱动程序/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_start_signal_volte_switch
    [1.403196] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_start_signal_voltage_switch:cpa 为0x6e10080、addr=0xfa060240
    [1.454142] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:[huzz] drivers/MMC/core/core.c:MMC_rescan_try_freq
    [1.462100] mmc0:MMC_rescan_try_freq:尝试以400000Hz 的频率初始化卡
    [1.469064] omap_hsmmc 4781000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_probe
    [1.477532][huzz]MMC_for_parse
    [1.480954] OMAP_hmc 4781000.MMC:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hmmc.c:omap_hsmmc_set_capabilities:cpa 为0x4e10080
    [1.491827] omap_hsmmc 4781000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_set_capabilities:cpa 为0x4e10080
    [1.502685] omap_hsmmc 4781000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_dma_init
    [1.512260] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:RX DMA 通道请求失败
    [1.520843][huzz] drivers/MMC/core/SDIO.c:MMC_attach_SDIO
    [1.527781][huzz] drivers/MMC/core/SDIO.c:MMC_attach_SDIO:MMC_SEND_IO_OP_COND 失败、-110
    [1.536041][huzz] drivers/MMC/core/sd.c:MMC_attach_sd
    [1.541751][huzz] drivers/MMC/core/sd.c:MMC_attach_SD:调用 MMC_attach_bus
    [1.549357] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
    [1.555500] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/core/core.c:MMC_attach_bus
    [1.566844][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx
    [1.575884][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx
    [1.582685][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx
    [1.590714] NET:注册协议系列10.
    [1.596566] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.602015] NET:注册协议系列17.
    [1.606648] CAN:控制器局域网内核(修订版20120528 ABI 9)
    [1.612990] NET:注册协议系列29
    [1.617606] CAN:原始协议(修订版20120528)
    [1.621946] CAN:广播管理器协议(修订版20120528 t)
    [1.627695] CAN:NetLink 网关(修订版20130117) max_hops=1
    [1.633803]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.638516] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.648784] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.654195] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
    [1.662501] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.668897] mmc0:地址59b4处的新型高速 SDHC 卡
    [1.675929] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xda
    [1.682312] nand:Micron MT29F2G08ABAEAWP
    [1.687193] mmcblk0:mmc0:59b4 USDU1 29.5GiB
    [1.692447] nand:256 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
    [1.700251] mmcblk0:P1
    [1.703519] nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [1.709017] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/core/core.c:MMC_rescan_try_freq:is sd
    [1.717643]在 MTD 器件8000000.nand 上找到10个部件分区
    [1.723811]在"8000000.nand"上创建10个 MTD 分区:
    [1.729283] 0x0000000000000000 0x000000020000:"NAND.SPL"
    [1.735723] 0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
    [1.742645] 0x000000040000-0x000000060000:“NAND.SPL.Backup2”
    [1.749654] 0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3”
    [1.7566686] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [1.763828] 0x0000000c0000-0x0000001c0000:“NAND.u-boot”
    [1.770682] 0x0000001c0000-0x0000001e0000:“NAND.u-boot-env”
    [1.777539]0x0000001e0000-0X200000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
    [1.785102] 0x000000200000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
    [1.794375] 0x000000a00000-0x000020000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [1.800243] MTD:分区"NAND.file-system"扩展到器件"8000000.nand"的末尾,大小截断为0xf600000
    [1.91414142] sgtl5000 0-000a:sgtl5000修订版0x11
    [1.925133] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [1.952636] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0修订版0.11
    [1.959530] omap_i2c 4819c000.i2c:总线2 rev0.11、频率为400kHz
    [1.965556] VDD_MPU:由 vmmcsd_fixed 提供
    [1.971675] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [1.994418] Net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [1.999795] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [2.005086]净 eth0:ALE 表大小1024
    [2.084684] net eth0:找到 PHY:id:0x4dd074
    [2.095469] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [6.084936] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制 Rx/TX
    [6.093989] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    [6.114309] IP-配置:完整:
    [6.117750] device=eth0、hwaddr=00:11:22:33:44:55、ipaddr=192.168.2.22、mask=255.255.255.0、gw=192.168.2.1
    [6.128299] host=192.168.2.22、domain=、nis 域=(none)
    [6.1343433] bootserver=192.168.2.154、rootserver=192.168.2.154、rootpath=
    [6.141876] lis3_reg:正在禁用
    [6.145189] WLAN-en-regulator:正在禁用
    [6.149727] ALSA 器件列表:
    [6.152818]未找到声卡。
    [6.175749] VFS:在设备0:15上安装根(NFS 文件系统)。
    [6.182507] devtmpfs:已安装
    [6.186785]释放未使用的内核内存:268K (c0921000 - c0964000)
    [6.193189]此架构没有内核内存保护。
    [6.599228] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [6.681935]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、99位熵可用)
    [6.702393] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、101位熵可用)
    [6.723128] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [6.742240] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.10!

    [6.766656] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [6.963759]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、120位熵可用)
    [7.001099]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、121位熵可用)
    [7.093530] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、125位熵可用)
    [7.107546]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、125位熵可用)
    [7.117820]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、125位熵可用)
    [7.128350]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、125位熵可用)
    [7.155648] random:非阻塞池已初始化
    [7.600113] systemd[1]:[/etc/systemd/system/qt.service.d/qt.conf:15]尾随垃圾,忽略。
    [7.679207] systemd[1]:已创建层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [7.704684] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [7.737991] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [7.764647] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [7.784607] systemd[1]:收听 Journal Socket。
    [确定]收听日志套接字。
    [7.804297] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [7.825766] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [7.85661] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [7.887175] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [7.922370] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [8.008626] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [8.060306] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [8.205315] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [8.233499] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [8.303668] systemd[1]:正在开始应用内核变量...
    正在开始应用内核变量...
    [8.334760] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [8.368417] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [8.404810] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [8.463566] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [8.514707] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [8.555019] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [8.584525] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [8.629690] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [8.674739] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [8.729969] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [8.774606] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [8.787705] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [8.825248] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [确定]已开始应用内核变量。
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [10.199954] systemd-journale[102]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [12.31308] OMAP_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [12.394660] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:已在运行
    [12.437805]输入:TI-TSC 作为/devices/platform/ocp/44e0d000.tscadc/TI-am335x-tsc/input/input0
    [12.447815] OMAP_RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:将44e3e000。RTC 注册为 rtc0
    [12.537234] 47401300.usb-phy supply VCC not found、using dummy regulator
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [12.676317] 47401b00.usb-phy 未找到使用虚拟稳压器的电源 VCC
    [13.272049] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [确定]找到设备/dev/ttyS3.
    [确定]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
    正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    [14.042038][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [14.240291] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [确定]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [15.759699] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [15.837680] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [15.953845] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [16.032924] remoteproc0:wkup_m3可用
    [16.056913] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [16.109054][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx
    [16.122325] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [16.177072] remoteproc1:4a334000.pru0可用
    [16.182091] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    [16.225200][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx
    [16.254327] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [16.395608] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定,且尚未保证向后兼容性。
    [16.561258] remoteproc1:AM335x-pru0-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    [16.629553] remoteproc1:无法加载 AM335x-pru0-FW
    [16.694118] PRU-rproc 4a334000.pru0:手动引导 PRU 内核
    [16.730965] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [16.755602] remoteproc1:为4a334000.pru0加电
    [16.789749] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280
    [16.818174] remoteproc1:AM335x-pru0-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    [16.897801] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [16.897819] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [16.920871] remoteproc1:Request_firmware failed:-2
    [16.969756] PRU-rproc 4a334000.pru0:rproc_boot 失败
    [16.994513] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [17.015496] remoteproc1:发布4a334000.pru0
    [17.056465][huzz]ASOC_SIMPLE_CARD_PROBE
    [17.088831] PRU-rproc:4a334000.pru0的探测器失败,错误-2
    [17.103656] ASOC-simple card sound:sgtl5000 <->4803c000.McASP 映射正常
    [17.167282] remoteproc1:4a338000.pru1可用
    [17.172302] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [17.345530] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [17.432725] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [17.505540] remoteproc1:AM335x-pru1-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    [17.513534] remoteproc1:加载 AM335x-pru1-FW 失败
    [17.609887] PRU-rproc 4a33780.pru1:手动启动 PRU 内核
    [17.681904] remoteproc1:为4a33800.pru1加电
    [17.750061] remoteproc1:AM335x-pru1-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    [17.880782] remoteproc1:request_firmware failed:-2
    [17.972484] PRU-rproc 4a33890.pru1:rproc_boot 失败
    [18.025054] remoteproc1:发布4a33800.pru1
    [18.066925] PRU-rproc:4a338000.pru1的探测器失败,错误-2
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]已到达目标基本系统。
    [确定]已启动 qt env。
    正在启动 telnetd.service ...
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    [确定]已启动内核日志服务。
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    正在启动网络服务...
    正在启动允许用户会话...
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [确定]已启动系统日志服务。
    正在启动登录服务...
    [确定]已启动 telnetd.service。
    [确定]已开始保存/恢复声卡状态。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已启动网络服务。
    [22.060538] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [22.131270] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [22.197102] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [22.360281][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx1
    [22.454274][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx2
    [22.516334][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx3
    [22.592597][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=RX4
    [22.672101][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx5
    [22.733516][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx6
    [22.787050][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx7
    [22.827517][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx8
    [22.870919][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx9
    [22.910424][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=RX10
    [22.950116][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx11
    [22.974329][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx12
    [23.005731][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx13
    [23.038515][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx14
    [23.073076][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx15
    [23.107051][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx1.
    [23.138450][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx2
    [23.170674][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=TX3
    [23.203373][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=TX4
    [23.233484][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tX5
    [23.262879][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=TX6
    [23.307346][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=Tx7
    [23.340257][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=Tx8
    [23.370851][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=Tx9
    [23.397872][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=TX10
    [23.433569][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx11
    [23.467220][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx12
    [23.500251][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx13
    [23.528127][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx14
    [23.564297][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=Tx15
    [23.599011] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [23.628399] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
    [23.661042] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [23.694102] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [23.723787] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [23.745045] USB USB1:制造商:Linux 4.4.32-gadde2ca9f8 musb-hcd
    [23.774114] USB USB1:串行号:musb-hdrc.0.auto
    [23.800134]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [23.816427]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [23.856388][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx1
    [23.863310:[huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx2
    [23.916796][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx3
    [23.945061][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=RX4
    [23.979058][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx5
    [24.013076][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx6
    [24.043102][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx7
    [24.075246][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx8
    [24.110167][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx9
    [24.142178][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=RX10
    [24.176659][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx11
    [24.205785][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx12
    [24.237999][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx13
    [24.273073][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx14
    [24.302763][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=rx15
    [24.336363][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx1.
    [24.343354][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx2
    [24.390851][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=TX3
    [24.420958][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=TX4
    [24.456395][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tX5
    [24.488517][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=TX6
    [24.514357][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=Tx7
    [24.545836][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=Tx8
    [24.577315][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=Tx9
    [24.615103][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=TX10
    [24.643768][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx11
    [24.681365][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx12
    [24.712769][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx13
    [24.756208][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=tx14
    [24.791155][huzz] drivers/dma/of-dma.c:of_dma_match_channel、dma-names=Tx15
    [24.833079] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [24.866776] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
    [24.907930] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    dosfstools
    M4

    [24.964310] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    WIL[25.004402] USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    l 收到相关软件包的通知。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分
    [25.045815] USB USB2:制造商:Linux 4.4.3.32-gadde2ca9f8 musb-hcd
    [25.104901] USB USB2:Serial Number:musb-hdrc.1.auto
    [确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    [25.140533]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [25.165584]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [25.594058] USB 2-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
    [25.754452] USB 2-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0000、idProduct=0000
    [25.761212] USB 2-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
    [25.811849]集线器2-1:1.0:找到 USB 集线器
    [25.824752]集线器2-1:1.0:检测到4个端口
    [26.124250] USB 2-1.3:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号3
    [26.235361] USB 2-1.3:找到新的 USB 器件、idVendor=0403、idProduct=6011
    [26.253299] USB 2-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=0
    [26.274092] USB 2-1.3:产品:四路 RS232-HS
    [26.287227] USB 2-1.3:制造商:FTDI
    [26.465987] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
    [26.544919] usbcore:注册的新接口驱动程序 FTDI_SIO
    [26.572194] usbserial:为 FTDI USB Serial Device 注册的 USB Serial Support
    [26.603289] FTDI_SIO 2-1.3:1.0:检测到 FTDI USB 串行器件转换器
    [26.635983] USB 2-1.3:检测到 FT4232H
    [26.657013] USB 2-1.3:FTDI USB 串行器件转换器现在连接到 ttyUSB0
    [26.688654] FTDI_SIO 2-1.3:1.1:检测到 FTDI USB 串行设备转换器
    [26.720660] USB 2-1.3:检测到 FT4232H
    [26.742310] USB 2-1.3:FTDI USB 串行器件转换器现在连接到 ttyUSB1
    [26.773448] FTDI_SIO 2-1.3:1.2:检测到 FTDI USB 串行器件转换器
    [26.812581] USB 2-1.3:检测到 FT4232H
    [26.850795] USB 2-1.3:FTDI USB 串行器件转换器现已连接至 ttyUSB2
    [26.895131] FTDI_SIO 2-1.3:1.3:检测到 FTDI USB 串行器件转换器
    [26.938556] USB 2-1.3:检测到 FT4232H
    [26.968322] USB 2-1.3:FTDI USB 串行器件转换器现在连接到 ttyUSB3
    [确定]已到达目标声卡。
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    正在启动 thttpd.service ...
    [确定]启动登录服务。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]已启动 thttpd.service。
    正在启动 rng-tools.service ...
    [确定]已启动 rng-tools.service。
    正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [确定]已启动 thermal-zone-init.service。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、现在 SDIO 工作了、可以收到请求、但还有其他程序。
    当 WiFi 模式进入 smod 时、它在函数 MMC_WAIT_for_req 中停止、WiFi 模式 FAE 告诉我、我需要重新扫描 funcion 来重新扫描 SDIO 总线。是否有 funcion 来处理此问题?


    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.3.32-gadde2ca9f8 (grst-hu@Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#430挤占 Mon APR 2016年4月24日16:06:51 CST 2017
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x EVM
    [0.000000] CMA:在0x9d000000处保留48 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON )
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO3、115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.2.154:/home/grst-hu/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/filesystem/rootfs、nolock RW IP=192.168.2.22:192.168.2.154:192.168.2.1:255.255.255.0:eth0:off
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:459552K/524288K 可用(6791K 内核代码、369K rwdata、2520K rodata、268K init、278K BSS、 15584K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0920004 (9313 KB)
    [0.000000] init:0xc0921000 - 0xc0964000 (268KB)
    [0.000000] .data:0xc0964000 - 0xc09c06d0 (370KB)
    [0.000000] .bss:0xc09c06d0 - 0xc0a05e0 (279 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000015] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000038]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000048] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000206] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.000381]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000407]警告:'console=ttyO3'已被'ttyS3'替代
    [0.000412]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000417]更新内核命令行。
    [0.000435]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
    [0.089203] pid_max:default:32768 minimum:301
    [0.089321]装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089330] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089996]正在初始化 cgroup 子系统 IO
    [0.090027]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.090063]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.090078]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.090092]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.090101]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.090128] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.090524]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
    [0.0445] devtmpfs:已初始化
    [0.105752] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.119551] OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.174394]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.178158] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.179607] NET:注册协议系列16.
    [0.181631] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.209191]空闲:使用调速器梯
    [0.239181]空闲:使用调速器菜单
    [0.243254] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.251272] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、延迟探针
    [0.253793]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.296663] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.300770] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.300829] omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/i2c2_pins_default 的 pctldev、延迟探针
    [0.300954]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.301009] Linux 视频采集接口:v2.00
    [0.301059] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.301067] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.301092] PTP 时钟支持已注册
    [0.301141] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.302267] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.302632]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.303767]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.313366] NET:注册协议系列2.
    [0.314189] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.314236] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.314273] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.314358] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.314376] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.314517] NET:注册协议系列1.
    [0.314914] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.314927] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.314932] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.314938] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.315899]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.317801] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.324951] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.325833] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.325904]注册密钥类型 id_resolver
    [0.325912]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.325989] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.329459]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.329486]已注册 IO 调度程序 NOOP
    [0.329498]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.329638]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.330972] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.334225]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.387671]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.391450] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
    [0.392580]控制台[ttyS3]已禁用
    [0.392664] 481a6000.serial: tmio 0x481a6000处的 ttyS3 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)是8250
    [1.042973]控制台[ttyS3]已启用
    [1.047537][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.054615][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.061272][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.095253]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件100x30
    [1.106453] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    在次要0上[1.133941][DRM]初始化了 tilcdc 1.0.0 20121205
    [1.146442]循环:模块已加载
    [1.152106] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.157092] vcan:虚拟 CAN 接口驱动程序
    [1.161570] CAN 器件驱动程序接口
    [1.166592] c_CAN_platform 481cc000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1cc000、IRQ=165)
    [1.176562] c_CAN_platform 481d0000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1d0000、IRQ=166)
    [1.243801] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版1.6
    [1.249942] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 ffffffffcf
    [1.257648] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.261735] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[4]:器件4a101000.MDIO:04、驱动程序 Atheros 8031以太网
    [1.271124] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[5]:器件4a101000.MDIO:05、驱动程序 Atheros 8031以太网
    [1.281175] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 00:11:22:33:44:55
    [1.288060] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期850
    [1.296294] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.302507] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.307210] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
    [1.314667] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:[hzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_probe++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    [1.326156][huzz]MMC_for_parse
    [1.329370] omap_hsmmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.334335] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_set_capabilities:cpa 为0x6e10080
    [1.345157] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_set_capabilities:cpa 为0x6e10080
    [1.356002] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:[huzz]驱动程序/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_dma_init
    [1.365036] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/core/core.c:MMC_POWER_UP
    [1.372414] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_start_signal_volte_switch
    [1.382644] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_start_signal_voltage_switch:cpa 为0x6e10080、addr=0xfa060240
    [1.434035] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/core/core.c:MMC_rescan_try_freq
    [1.441991] mmc0:MMC_rescan_try_freq:尝试以400000Hz 的频率初始化卡
    [1.448778] omap_hsmmc 48060000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_probe----
    [1.460207] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_probe++++++++++++++++++++++++++++++++++
    [1.471730][huzz]MMC_for_parse
    [1.476419] omap_hsmmc 4781000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_set_capabilities:cpa 为0x2e10080
    [1.489242] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_set_capabilities:cpa 为0x2e10080
    [1.500056][huzz] drivers/MMC/core/SDIO.c:MMC_ATE_SDIO
    [1.505501] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_dma_init
    [1.514491] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:[huzz] drivers/MMC/core/core.c:MMC_POWER_UP
    [1.521918] OMAP_hmmc 4781000.MMC:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hmmc.c:omap_hsmmc_start_signal_volte_switch
    [1.532160] omap_hsmmc 4781000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_start_signal_voltage_switch:cpa 为0x2e10080、addr=0xe081e240
    [1.545331][huzz] drivers/MMC/core/SDIO.c:MMC_attach_SDIO:MMC_SEND_IO_OP_COND 失败、-110
    [1.553541][huzz] drivers/MMC/core/sd.c:MMC_attach_sd
    [1.560207][huzz] drivers/MMC/core/sd.c:MMC_attach_SD:MMC_SEND_APP_OP_COND 失败-110
    [1.568174][huzz] drivers/MMC/core/MMC.c:MMC_attach_MMC
    [1.574053][huzz] drivers/MMC/core/MMC.c:MMC_attach_MMC:MMC_SEND_OP_COND 失败、-110
    [1.593801] omap_hsmmc 4781000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_probe----
    [1.605007] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:[huzz] drivers/MMC/core/core.c:MMC_rescan_try_freq
    [1.61296] mmc1:MMC_rescan_try_freq:尝试以400000Hz 的频率初始化卡
    [1.620315] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.632971][huzz] drivers/MMC/core/SDIO.c:MMC_attach_SDIO
    [1.639427] NET:注册协议系列10.
    [1.644653][huzz] drivers/MMC/core/SDIO.c:MMC_attach_SDIO:调用 MMC_attch_bus
    [1.651749] omap_hsmmc 4781000.mmc:[huzz] drivers/MMC/core/core.c:MMC_attach_bus
    [1.660085] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.665626] NET:注册协议系列17.
    [1.670121] CAN:控制器局域网内核(修订版20120528 ABI 9)
    [1.676620] NET:注册协议系列29
    [1.681249] CAN:原始协议(修订版20120528)
    [1.685613] CAN:广播管理器协议(修订版20120528 t)
    [1.691347] CAN:NetLink 网关(修订版20130117) max_hops=1
    [1.697503]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.702097] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.712758] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.718104] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.725945] Nand:找到器件、制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xda
    [1.732536] nand:Micron MT29F2G08ABAEAWP
    [1.736742] nand:256 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB 大小:64
    [1.744456] nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [1.749960 ]在 MTD 器件8000000.nand 上找到10个部件分区
    [1.756152]在"8000000.nand"上创建10个 MTD 分区:
    [1.763422] mmc1:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [1.768968] 0x0000000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
    [1.775584] omap_hsmmc 4781000.mmc:[huzz] drivers/MMC/core/core.c:MMC_POWER_UP
    [1.784313] 0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
    [1.790490] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:[huzz]驱动程序/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_start_signal_volte_switch
    [1.801563] 0x000000040000-0x000000060000:“NAND.SPL.Backup2”
    [1.807998] omap_hsmmc 4781000.mmc:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_start_signal_voltage_switch:cpa 为0x2e10080、addr=0xe081e240
    [1.821764] 0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3”
    [1.828795] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [1.836090] 0x0000000c0000-0x0000001c0000:“NAND.u-boot”
    [1.842865]0x0000001c0000-0x0000001e0000:“NAND.u-boot-env”
    [1.849786] 0x0000001e0000-0x000000200000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
    [1.857625]0x000000200000-0x000000a00000:"NAND.kernel"
    [1.866966] 0x000000a00000-0x000020000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [1.872835] MTD:分区"NANN.FILE-SYSTEM"扩展到器件"8000000.nand"的末尾--大小截断为0xf600000
    [1.904195] omap_hsmmc 4781000.mmc:[huzz] drivers/MMC/core/core.c:MMC_rescan_try_freq:is SDIO
    [2.004042] sgtl5000 0-000a:sgtl5000修订版0x11
    [2.015019] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [2.042997] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0 rev0.11、频率为400kHz
    [2.049885] OMAP_i2c 4819c000.i2c:总线2修订版0.11、频率为400kHz
    [2.055922] VDD_MPU:由 vmmcsd_fixed 提供
    [2.062025] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [2.084815] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [2.090192] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [2.095443]净 eth0:ALE 表大小1024
    [2.174539] net eth0:Phy found:id is:0x4dd074
    [2.185349] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [6.174854] cpsw 4a100000.以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制 Rx/TX
    [6.193900] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
    [6.214172] IP-Config:完成:
    [6.217467] device=eth0、hwaddr=00:11:22:33:44:55、ipaddr=192.168.2.22、mask=255.255.255.0、gw=192.168.2.1
    [6.228160] host=192.168.2.22,domain=,nis-domain=(无)
    [6.234165] bootserver=192.168.2.154、rootserver=192.168.2.154、rootpath=
    [6.241704] lis3_reg:正在禁用
    [6.245064] WLAN-en-regulator:正在禁用
    [6.240603] ALSA 器件列表:
    [6.252607]找不到声卡。
    [6.273711] VFS:在器件0:15上安装根(NFS 文件系统)。
    [6.281000] devtmpfs:已安装
    [6.285072]释放未使用的内核内存:268K (c0921000 - c0964000)
    [6.291470]此架构没有内核内存保护。
    [6.717530] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [6.851623] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、99位熵可用)
    [6.874272] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、101位熵可用)
    [6.894697] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [6.914029] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.10!

    [6.936225] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [7.132115]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、120位熵可用)
    [7.168064]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、121位熵可用)
    [7.256275]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、125位熵可用)
    [7.270416] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、125位熵可用)
    [7.280618]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、125位熵可用)
    [7.290915] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、125位熵可用)
    [7.318480]随机:非阻塞池已初始化
    [7.714310] systemd[1]:[/etc/systemd/system/qt.service.d/qt.conf:15]尾随垃圾,忽略。
    [7.780965] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [7.804238] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [7.827452] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [7.854594] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [7.874124] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [7.894553] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [7.924417] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [7.944492] systemd[1]:收听 Journal Socket。
    [确定]收听日志套接字。
    [7.975581] systemd[1]:正在开始应用内核变量...
    正在开始应用内核变量...
    [8.011993] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [8.125025] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [8.185200] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [8.254479] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [8.327149] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [8.359315] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [8.396098] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [8.413269] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [8.43577] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [8.454190] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [8.480293] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [8.526484] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [8.564836] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [8.609087] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [8.649630] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [8.753561] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [8.805883] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [8.834474] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [8.866461] systemd[1]:已开始应用内核变量。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [8.883733] systemd[1]:已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [8.926765] systemd[1]:已开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [8.976846] systemd[1]:已启动设置虚拟控制台。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    [9.015298] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [10.221418] systemd-journale[110]:收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    安装/media/ram...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [12.498878] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
    [12.613289] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒
    [12.668801]输入:TI-TSC 作为/devices/platform/ocp/44e0d000.tscadc/TI-am335x-tsc/input/input0
    [12.703600] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、正在使用虚拟稳压器
    [12.836359] 47401b00.usb-phy 未找到使用虚拟稳压器的电源 VCC
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [13.736147] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [14.142413] RTL871X:模块初始化启动
    [确定]找到设备/dev/ttyS3.
    [14.214468] RTL871X:rtl8723bs v4.4.2.2_17831.20160519_BTCOEX20151223-654a
    [14.285756] RTL871X:rtl8723bs BT-Coex 版本= BTCOEX20151223-654a
    [14.402797][huzz]platform_wio_power_on:drivers/net/wireless/rtl8723bs/platform/platform_ops.c
    [14.412952] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [14.510069][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/os_intfs.c:rtw_ndev_notifier_register call register_netdevice_n整 流器
    [14.692082][huzz] drivers/MMC/core/SDIO_bus.c:SDIO_BUS_match
    [14.769826] OMAP-Hsmmc 4781000.MMC:[huzz] drivers/MMC/core/core.c:MMC_POWER_UP
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [14.841920] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:[huzz]驱动程序/MMC/host/omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_start_signal_volte_switch
    [14.966187] OMAP-Hsmmc 4781000.MMC:[huzz] drivers/MMC/host/omap_hsmmc.c:OMAP-hsmmc_start_signal_voltage_switch:CAPA 为0x2e10080、addr=0xe081e240
    [15.211676][huzz] drivers/MMC/core/SDIO_bus.c:SDIO_BUS_probe
    [15.284615][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_intf.c:rtw_drv_init
    [15.366948][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_intf.c:rtw_drv_init:fendor=0x024c device=bb723 class=0x07
    [15.510114][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_intf.c:rtw_drv_init:调用 SDIO_dvobj_init
    [15.627949][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_intf.c:rtw_drv_init:调用 rtw_SDIO_IF1_init
    [15.737427][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_intf.c:rtw_SDIO_IF1_init
    [15.778377] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [15.864247][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_intf.c:rtw_SDIO_IF1_init:调用 rtw_set_drv_stopped
    [15.880788] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [15.9563] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [15.981495][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_intf.c:rtw_SDIO_IF1_init:调用 rtw_set_hal_ops
    [16.069695] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [16.118971][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:rtl8723bs_set_hal_ops
    [16.138112] remoteproc0:wkup_m3可用
    [16.142605] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [16.197388] remoteproc1:4a334000.pru0可用
    [16.271485][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_SET_intf_ops
    [16.301050] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [16.359755] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [16.39999][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_intf.c:rtw_SDIO_IF1_init:rtw_hal_read_chip_version
    [16.433031] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [16.534793][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/rtl8723b_hal_init.c:read_chip_version_8723b
    [16.585126] remoteproc1:AM335x-pru0-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    [16.688767][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:_rtw_read32
    [16.697893] remoteproc1:无法加载 AM335x-pru0-FW
    [16.773962] PRU-rproc 4a334000.pru0:手动启动 PRU 内核
    [16.796319] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [16.804875][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:_rtw_read32:call _read32
    [16.835550] remoteproc1:为4a334000.pru0加电
    [16.859441] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280
    [16.893191] remoteproc1:AM335x-pru0-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    [16.932072] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [16.937540][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read32
    [16.991684] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [16.991708] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [17.025303] remoteproc1:request_firmware failed:-2
    [17.039468][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [17.083281][huzz]ASOC_simple_card_probe
    [17.100225] PRU-rproc 4a334000.pru0:rproc_boot 失败
    [确定]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
    [17.165969][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [17.185051] remoteproc1:发布4a334000.pru0
    [17.192226] ASOC-simple card sound:sgtl5000 <->4803c000.McASP 映射正常
    [17.240764] PRU-rproc:4a334000.pru0的探测器失败,错误-2
    正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    [17.262512][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_intf.c:rtw_hal_get_hwreg
    [17.317861] remoteproc1:4a33800.pru1可用
    [17.322886] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [17.352871][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:GetHwReg8723BS
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [确定]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
    [17.464276][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:GetHwReg8723BS:default、val=0x0
    [17.504097] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [17.601107][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read32:调用 sd_cmd52_read
    [17.639047] remoteproc1:AM335x-pru1-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    [17.705533] remoteproc1:无法加载 AM335x-pru1-FW
    [17.758227][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:_rtw_read32:end __read32
    [17.796525] PRU-rproc 4a33800.pru1:手动启动 PRU 内核
    [17.870902] remoteproc1:为4a338700.pru1加电
    [17.905494][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:dbg_rtw_read32
    [17.933947] remoteproc1:AM335x-pru1-FW 的直接固件加载失败、错误-2
    [17.941939] remoteproc1:request_firmware failed:-2
    [18.008726][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/rtl8723b_hal_init.c:read_chip_version_8723b:REG_SYS_CFG=0x4454131
    [18.115839] PRU-rproc 4a33890.pru1:rproc_boot 失败
    [18.166778][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:_rtw_read32
    [18.173719][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:_rtw_read32:call _read32
    [18.189364] remoteproc1:发布4a33890.pru1
    [18.212274] PRU-rproc:4a338000.pru1的探测器失败,错误-2
    [18.284291][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read32
    [18.292538][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [18.450065][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [18.539775][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_intf.c:rtw_hal_get_hwreg
    [18.632071][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:GetHwReg8723BS
    [18.706245][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:GetHwReg8723BS:default、val=0x0
    [18.770588][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read32:调用 sd_cmd52_read
    [18.836384][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:_rtw_read32:end __read32
    [18.884007][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:dbg_rtw_read32
    [18.92363][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:_rtw_read32
    [18.962857][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:_rtw_read32:call _read32
    [19.010453][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read32
    [19.062219][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [19.108494][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [19.170282][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_intf.c:rtw_hal_get_hwreg
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    [19.218967][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:GetHwReg8723BS
    [确定]已启动 qt env。
    [19.297284][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:GetHwReg8723BS:default、val=0x0
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [19.382523][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read32:调用 sd_cmd52_read
    [19.477444][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:_rtw_read32:end __read32
    [19.525950][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:dbg_rtw_read32
    [19.600444] RTL871X:RTW_hal_config_rftype RF_Type 为3 TotalTxPath 为1
    [19.642161][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/rtl8723b_hal_init.c:read_chip_version_8723b:调用 dump_chip_info
    [19.712955][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_com.c:dump_chip_info
    [19.7566858] RTL871X:芯片版本信息:CHIP_8723B_Normal_Chip_TSMC_F_CUT_1T1R_RomVer (0)
    [19.806846][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal/hal_com.c:dump_chip_info:芯片版本信息:chip_8723B_Normal_Chip_TSMC_F_CUT_1T1R_RomVer (0)
    [19.806846]
    [19.902706][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_intf.c:rtw_SDIO_IF1_init:调用 rtw_hal_chip_configure
    [19.975246][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:rtl8723bs_interface_configure
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    [20.064741][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    正在启动登录服务...
    [20.181117][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x0
    [确定]已启动系统日志服务。
    [20.303266][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x6
    正在启动允许用户会话...
    [20.441480][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [确定]已启动内核日志服务。
    正在启动网络服务...
    [20.557970][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x0
    正在启动 telnetd.service ...
    [20.714453][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_intf.c:rtw_SDIO_IF1_init:调用 rtw_hal_read_chip_info
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [确定]已开始保存/恢复声卡状态。
    [20.868514][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_intf.c:rtw_hal_read_chip_info
    [确定]已启动允许用户会话。
    [20.966028][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_intf.c:rtw_hal_power_on
    [21.075645][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:_InitPowerOn_8723BS++++++++++++++++++++++ =
    [21.233971][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:CardEnable:call rtw_hal_get_hwreg
    [确定]已启动 telnetd.service。
    [21.373989][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_intf.c:rtw_hal_get_hwreg
    [确定]已启动网络服务。
    [21.499794][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:GetHwReg8723BS
    [21.577306][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:GetHwReg8723BS:default、val=0x0
    [21.671826][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [21.740222][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [21.827464][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [21.909718][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [21.999843][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x88
    [22.087750][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [22.179930][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [22.277451][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:HalSdioGetCmd Addr8723BSdio
    [22.421542] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [22.428556][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:HalSdioGetCmd Addr8723BSdio
    [22.514737][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:HalSdioGetCmd Addr8723BSdio
    [22.525437] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [22.587697] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [22.645524][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [22.709139] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [22.769401][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [22.836785] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [22.861063][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [22.930405] USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [22.975551][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [23.020081] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [23.084251][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [23.110468] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [23.146419] USB USB1:制造商:Linux 4.4.32-gadde2ca9f8 musb-hcd
    [23.172841][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [23.203225] USB USB1:串行号:musb-hdrc.0.auto
    [23.223228][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [23.256052]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [23.271328]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [23.291112][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x5
    [23.340630] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [23.359644][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [23.389407] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号2
    [23.401368][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [23.436045] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [23.450363][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [23.474439] USB USB2:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [23.495780][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [23.519848] USB USB2:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [23.543296] USB USB2:制造商:Linux 4.4.32-gadde2ca9f8 musb-hcd
    [23.554411][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [23.577658] USB USB2:Serial Number:musb-hdrc.1.auto
    [23.59707070][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [23.621933]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [23.638836]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [23.648041][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [23.690261][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [23.752108][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [23.839572][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x6
    [23.903921][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [23.951490][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [24.011773][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [24.054705][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [24.073961] USB 2-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
    [24.099219][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0xff
    [24.126363][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [24.163985][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [24.205758][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [24.234881] USB 2-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0000、idProduct=0000
    [24.243993][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [24.258681] USB 2-1:新 USB 器件字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=0
    [24.284095][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [24.292580][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [24.306306] HUB 2-1:1.0:找到 USB 集线器
    [24.325912]集线器2-1:1.0:检测到4个端口
    [24.390760][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [24.490485][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [24.559706][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [24.614815] USB 2-1.3:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号3
    [24.631660][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x2.
    [24.670940][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [24.734203][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [24.745375] USB 2-1.3:找到新的 USB 器件、idVendor=0403、idProduct=6011
    [24.767192] USB 2-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=0
    [24.794150][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x2.
    [24.806560] USB 2-1.3:产品:四路 RS232-HS
    [24.810961] USB 2-1.3:制造商:FTDI
    [24.827376][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [24.900562][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [25.056800][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [25.068188] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
    [25.157934][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [25.172616] usbcore:注册的新接口驱动程序 FTDI_SIO
    [25.212790] usbserial:为 FTDI USB Serial Device 注册的 USB Serial Support
    [25.235270][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [25.260760] FTDI_SIO 2-1.3:1.0:检测到 FTDI USB 串行器件转换器
    [25.294477][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [25.317096] USB 2-1.3:检测到 FT4232H
    [25.34368][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [25.355352] USB 2-1.3:FTDI USB 串行器件转换器现在连接到 ttyUSB0
    [25.395680] FTDI_SIO 2-1.3:1.1:检测到 FTDI USB 串行器件转换器
    [25.414670][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [25.463329] USB 2-1.3:检测到 FT4232H
    [25.495580][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [25.522549] USB 2-1.3:FTDI USB 串行器件转换器现已连接到 ttyUSB1
    [25.582453] FTDI_SIO 2-1.3:1.2:检测到 FTDI USB 串行器件转换器
    [25.583017][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [25.604773] USB 2-1.3:检测到 FT4232H
    [25.630232] USB 2-1.3:FTDI USB 串行器件转换器现已连接至 ttyUSB2
    [25.671409] FTDI_SIO 2-1.3:1.3:检测到 FTDI USB 串行器件转换器
    [25.692108][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [25.723021] USB 2-1.3:检测到 FT4232H
    [25.743298][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [25.769224] USB 2-1.3:FTDI USB 串行器件转换器现已连接到 ttyUSB3
    [25.829657][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [25.915764][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [26.043540][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [26.09555][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [26.159604][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [26.229426][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [26.312279][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [26.410978][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    (小部分
    秘书长的报告 [26.453545][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    *
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    dosfstools
    M4

    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以通过 us[26.499348][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8来完成
    正在
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    ***** [26.545774][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x3
    (三
    [26.591458][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    [26.633091][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [26.680040][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [26.715867][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [26.743291][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [26.778294][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [26.834899][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [26.887012][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [26.926522][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [26.982887][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [27.035544][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.076445][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.112969][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.142442][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.175762][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [27.222493][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.255256][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.297778][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.346801][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.395301][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [27.437313][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.471361][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.511617][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.541656][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.581649][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [27.629049][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.689508][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.747838][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.783373][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.827046][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0xd
    [27.863755][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.873747][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.878293][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.8351][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.878841][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x28
    [27.878849][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.878853][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.879326][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:SetHwReg8723BS
    [27.879335] RTL871X:SetHwReg8723B:bMacPwrCtrlOn=1
    [27.879341][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:_InitPowerOn_8723BS:无线电-oof 引脚触发器
    [27.879345][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.879349][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.879816][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x2.
    [27.879823][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.879826][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.880506][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.880512][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.880816][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x2
    [27.880822][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.880826][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.880889][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:_InitPowerOn_8723BS:启用断电和 GPIO 中断
    [27.880893][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.880897][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.882049][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read16:0x92
    [27.882056][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.882061][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.882163][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.882167][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.882207][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.882211][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.882284][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read16:0x0
    [27.882288][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.882292][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.882365][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:_InitPowerOn_8723BS:调用 poweroncheck
    [27.882369][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:PowerOnCheck
    [27.882372][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.882376][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.882416][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x3f
    [27.882420][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.882423][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.882462][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x6
    [27.882465][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.882468][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.882507][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [27.882510][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.882514][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.882552][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read8:0x0
    [27.882558][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:PowerOnCheck:val_offset0=0x3f、val_Offset1=0x6、val_setOff2=0x0、val_offset3=0x0
    [27.882562][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:PowerOnCheck:cal val_mix
    [27.882565][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:PowerOnCheck:读取 REG_CR
    [27.882569][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:_rtw_read32
    [27.882571][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/core/rtw_io.c:_rtw_read32:call _read32
    [27.882574][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read32
    [27.882577][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:get_deviceid
    [27.882580][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:_cvrt2ftaddr:deviceid=0x8
    [27.882585][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/hal_intf.c:rtw_hal_get_hwreg
    [27.882589][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:GetHwReg8723BS
    [27.882595][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_halinit.c:GetHwReg8723BS:default、val=0x1
    [27.882599][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/hal/rtl8723b/SDIO/SDIO_ops.c:SDIO_read32:调用 sd_read32
    [27.882604][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_ops_linux.c:sd_read32
    [27.882607][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_ops_linux.c:sd_read32:call rtw_is _s惊喜_已删除
    [27.882611][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_ops_linux.c:sd_read32、call rtw_SDIO_Claim _host_needed
    [27.882614][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_ops_linux.c:sd_read32、end rtw_sdio_clase_host_needed
    [27.882619][huzz] drivers/net/wireless/rtl8723bs/os_dep/linux/SDIO_ops_linux.c:sd_read32、调用 SDIO_readl
    [27.882623][huzz] drivers/MMC/core/SDIO_IO.c:SDIO_readl:调用 SDIO_readl
    [27.882627][huzz] drivers/MMC/core/SDIO_IO.c:SDIO_memcpy_fromio
    [27.882631][huzz] drivers/MMC/core/SDIO_IO.c:SDIO_IO_RW_ext_helper:310
    [27.882636][huzz] drivers/MMC/core/SDIO_IO.c:SDIO_IO_RW_ext_helper:342
    [27.882639][huzz] drivers/MMC/core/SDIO_IO.c:SDIO_IO_RW_ext_helper:348
    [27.882644][huzz] drivers/MMC/core/SDIO_ops.c:MMC_IO_RW_extended:132
    [27.882649][huzz] drivers/MMC/core/SDIO_ops.c:MMC_IO_RW_extended:177
    [27.882653][huzz] drivers/MMC/core/SDIO_ops.c:MMC_IO_RW_extended:184
    [27.882657][huzz] drivers/MMC/core/SDIO_ops.c:MMC_IO_RW_extended:187
    [确定]启动登录服务。
    [确定]已到达目标声卡。
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    正在启动 thttpd.service ...
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    [确定]已启动 thttpd.service。
    [确定]已开始网络名称解析。
    正在启动 rng-tools.service ...
    [确定]已启动 rng-tools.service。
    正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [确定]已启动 thermal-zone-init.service。

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS3

    Arago 2016.10 AM335x-EVM ttyS3

    AM335x-EVM 登录:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您说您使用 MMC 接口连接到 WiFi 芯片。 您使用哪款 WL 器件? 您能否共享 wlcore DTS 节点? 其外观应该与类似(下面的示例取自 AM335x-EVM.dts):
    mmc3{(&M)
    /*这些位于纵横制上,并在中进行了概述
    Xbar-event-map 元素*/
    DMA =<&EDMA_Xbar 12 0 1
    EDMA_Xbar 13 0 2>;
    dma-names ="TX"、"Rx";
    状态="正常";
    VMMC-supply =<&wlan_en_reg>;
    总线宽度=<4>;
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&mmc3_pins &wlan_pines>;
    TI、不可拆卸;
    TI、需要特殊处理;
    电容断电卡;
    暂停时保持供电;

    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;
    wlcore:wlcore@0{
    兼容="ti、wl1835";
    reg =<2>;
    interrupt-parent =<&GPIO3>;
    中断=<17 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH_>;
    };
    };

    是否设置了上述所有参数?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    作为上述内容的补充、您还应定义稳压器。 类似如下:
    wlan_en_reg:fixedregator@2{
    兼容="稳压器固定";
    reguler-name ="wlan-en-regulator ";
    稳压器最小微伏=<1800000>;
    稳压器最大值微伏=<1800000>;

    /*此板的 WLAN_EN GPIO -组1、pin16 */
    GPIO =<&GPIO1 16 0>;

    /* WLAN 卡特定延迟*/
    启动延迟-us =<70000>;
    使能端高电平有效;
    };

    TPS{
    vcc1-supply =<VBAT>;
    vcc2-supply =<VBAT>;
    vcc3-supply =<VBAT>;
    vcc4-supply =<VBAT>;
    vcc5-supply =<VBAT>;
    vcc6-supply =<VBAT>;
    vcc7-supply =<VBAT>;
    vcio-supply =<VBAT>;

    调节器{


    VMMC_reg:电脑控制器@12{
    稳压器最小微伏=<1800000>;
    稳压器最大值微伏=<3300000>;
    稳压器常开;
    };
    };
    };

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yordan:
    SDIO 看起来可以工作、某些命令(如 CMD52或其他命令)具有请求、但仍然无法找到 wlan0。
    WiFi 模式为 RTL8723BS。
    我调试 wifi 驱动程序、当在 wifi 探测函数中调用 MMC_WAIT_for_req 时、它挂起。
    FAE Tell Me 需要一个看起来像 MMC_rescan 的函数来重新扫描 SDIO、以重新利用 SDIO 总线检测 WiFi
    vmmcsd_fixed:fixedregulator@0{
    兼容="稳压器固定";
    reguler-name ="vmmcsd_fixed";
    稳压器最小微伏=<3300000>;
    稳压器最大值微伏=<3300000>;
    };
    mmc3{(&M)
    /*这些位于纵横制上,并在中进行了概述
    Xbar-event-map 元素*/
    DMA =<&EDMA 12 0
    EDMA 13 0>(&E);
    dma-names ="TX"、"Rx";
    状态="正常";
    /* VMMC-supply =<&wlan_en_reg>;*/
    VMMC-SUPPLY =<&vmmcsd_fixed>;
    总线宽度=<4>;
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&mmc2_PINS_DEFAULT>;
    TI、不可拆卸;
    TI、需要特殊处理;
    电容断电卡;
    暂停时保持供电;
    NO-1-8-v;
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;
    rtl8723bs_wifi:rtl8723bs_wifi@0{
    兼容="ti、wlcore";
    reg =<2>;
    };
    };

    PS:

    今天、我发现当发送 CMD53时、它无法返回、并挂起到 MMC_WAIT_for_req_DONE 函数。和  

    wait_for_completion (&MRQ->completion);此函数没有返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人帮助我修复此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来 MMC 接口正在工作、但 WiFi 芯片没有响应? 您是否加载了它的固件?

    与 MMC 相比、这似乎更适合 WiFi。 Linux MMC 框架确实有 MMC_rescan 调用、但我希望 WiFi 驱动程序在需要时调用它?

    我找不到 WiFi 软件狗驱动程序的来源、因此我担心我们不会提供太多帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../rtl8723bs.tar.gz

    尊敬的 RonB:

       连接是 WiFi 驱动程序。 我的问题是如何对重新扫描进行编码、 WiFi 可以响应 CMD52、但无法响应 CMD53。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4796556、

    使用和调试这样的开源驱动程序超出了我们可以提供的支持范围。 听起来 MMC 接口正在发送正确的命令、但驱动程序没有响应这些命令(更具体地说、是 WiFi 芯片上的 FW)。 甚至无法从驱动程序源中得知芯片为何不响应特定命令。