This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:[TDA3x] LP8732和 LP8733、适用于 TDA3x 的 OTP

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596047/tda3-tda3x-lp8732-and-lp8733-correct-otp-for-tda3x

器件型号:TDA3

尊敬的香榭丽舍

对于 LP8732和 LP8733、您能否帮助确认哪个 OTP 适用于 TDA3x?

我正在帮助我的客户申请 LP8732和 LP8733样片。 需要知道 OTP 才能请求正确的器件型号。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    我已将您的问题转交给专家以寻求帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、
    您拥有 TDA3x 的哪个芯片版本和封装?

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    DM 团队建议在 TDA3x 数据手册中找到 OTP。 OTP 的外观取决于设计中使用的 DDR:

    此致、

    STAN