This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14的 SoC 电源故障

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570527/soc-power-failure-of-66ak2h14

主题中讨论的其他器件:66AK2H14

大家好、

我应该运行66AK2H14。 第一步、我只想查看 LCD 上的 IP。 我执行了以下步骤:

1.通过 eth0将电路板连接到路由器。

2.通过主板的 USB 将主板连接到计算机。

3.computer 连接到与电路板相同的路由器。

4.路由器已连接到互联网。

5.电路板输入连接到电源

LCD 分别显示此消息:

BMC 版本

1.0.2.6

SoC 电源

故障

ARM SPI

HTC1E1/MH2H

S/n:109283

我应该怎么做?

此致

Matin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matin、

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个已知问题。  请参阅此 E2E 主题(有多个 E2E 帖子 可提供此问题的解决方案):

    Tom