This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:WiLink 芯片、可与用于 Wi-Fi 的 Jacinto 6 EVM 配合使用

Guru**** 2620965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602109/dra756-wilink-chip-that-can-be-used-with-jacinto-6-evm-for-wi-fi

器件型号:DRA756

您好!

我有一个运行 TI Android 6.0.1.0 Android 版本的 Jacinto 6 EVM 版本 G。 我需要将此 EVM 连接到 Wi-Fi 网络。 我需要知道要购买哪个 WiLink 模块才能与此版本的 J6 EVM 配合使用?

此致、

Pavan D  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    我已将您的问题转发给 WiLink 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    这是连接到 DRA7x EVM 的 WiLink 模块
    svtronics.com/.../COM8Q

    Refards、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,

    它表示模块缺货。 您能不能建议我现在可以购买的任何其他可用的 WiLink 模块、以便与 J6 EVM 配合使用?

    此致、
    Pavan D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    我正在寻找结果。

    能否在 WiLink 论坛上发布查询?
    e2e.ti.com/.../307



    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,

    我已在 WiLink 论坛上发布了问题。 链接如下所示。

    e2e.ti.com/.../602330

    如果您有任何详细信息、请告诉我。

    此致、
    Pavan D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    已与公司核实。 如果您下订单、您将收到暂定供货期。 最可能是10至12周。