This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA744:使用 Jacinto6的 McSPI 与笔记本电脑连接的调试接口

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594443/dra744-debug-interface-with-laptop-using-mcspi-of-jacinto6

器件型号:DRA744

您好!

 

是否有人有将 McSPI 用于 PC 串行调试接口的经验?

我们正在考虑使用以下总相位的 SPI 主机适配器:

https://www.totalphase.com/products/cheetah-spi/

Jacinto6的 McSPI 将设置为从器件。

如果您对此配置有任何疑问、请告诉我。

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    具体取决于您的调试需求。 对于简单的调试消息、UART 控制台更合适(并且成本降低了100倍)。
    对于实际调试(运行/停止/断点等)、JTAG 调试器是唯一的选择。 这绝对不便宜、但我认为就 SPI 适配器的价格而言、可以有 JTAG。

    关于您的实际问题、我记得2件事:
    1、它的电压电平是否兼容? J6 GPIO 引脚可以是1.8V 或3.3V。
    2.接口能否以较低的速度运行? 我记得、在从模式下、McSPI 以低于40MHz 的速度运行。

    此致、
    STAN

    P.S. 我想、SPI 适配器可能是用于硬件本身支持 SPI 调试的器件、不是? 因为 J6不是这样...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    感谢您的输入。
    我们考虑使用 SPI 的原因是为了提高速度。
    由于我们正在尝试制作一个 PC 端工具来捕获/调整来自 DSP 的算法相关参数/数据、因此我们不认为 UART 由于带宽限制而能够捕获所有数据。

    除了电压电平和速度(通过 J6 SPI 在从模式下可处理的最大频率是多少?)、您还需要考虑其他任何点/限制?

    对于总相位的 SPI 主机适配器、似乎最初设计用于连接基于 SPI 的闪存、但我看不到它无法与其他通用 SPI 器件(如 J6的 McSPI)配合使用的任何有效原因。

    如果您对此应用有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    根据 J6数据表:

    主模式下的 SPI = 48MHz

    受控模式下的 SPI = 16MHz

    UART = 12MHz

    我认为 SPI 适配器和 J6不会出现任何硬件问题。 我只是想知道他们为这300多美元提供了更多的东西,你是否真的需要它。 (我未能检查他们的数据表)。 如果您需要简单的 SPI 转 USB、我认为低于100美元的范围内有许多好的适配器。 它毕竟是一个板载简单的微控制器。

    此致、

    STAN