This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:ARM Cortex-A15例外

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567029/am5726-arm-cortex-a15-exceptions

器件型号:AM5726

您好!

Cortex A15内核中的所有可用异常是否都在 AM57xx SoC 中路由、以便能够检测到它们?

如果不是、可以使用哪种类型、并将其记录在何处? 我在数据表或 TRM 中找不到此信息?

谢谢、此致、

Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会将此事转发给工厂团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在等待有关此问题的答案。 请告诉我最新信息。

    此致、

    Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joakim、

    很抱歉耽误了时间...我正在与应用程序团队核实...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joakim、

    很抱歉耽误你的时间。  Cortex-A15异常路由到 MPU_INTC (请参阅 AM572x TRM 的第17.3.1节)。  

    总之、以下 IRQ 在内部映射到 Cortex-A15 MPU 子系统(0、1、2、3、5、 6、10、131、132)。  IRQ 10来自 L3互连;然而、它可选择通过 IRQ_crossbar 被路由至其它器件。  此外、MPU 看门狗有两个固定的 IRQ (139、140)。  这应涵盖 Cortex-A15产生的所有可用异常。  

    此致、

    Melissa