This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:硬件 RNG 熵源

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601554/am3352-hardware-rng-entropy-source

器件型号:AM3352

Sitara 论坛、

我让 AM335x RNG 正常工作、为了获得认证、我需要 找到 TRNG 的文档或对硬件随机数生成器中不确定性源的描述。

我在 Sitara 技术文档部分中查看了数据表、TRM 和许多其他文档、但没有找到这些信息。  在论坛上, Matthijs van Duin 在使用 RNG 时推断出了大量信息,但没有确认或参考的文件。

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/355064#pi316653=2

请告诉我如何披露 AM335x RNG 的这些信息。

产品:AM335x

・RNG 的电路(方框图)和/或统计模型

・RNG 种子的说明(即大小、在 RNG 中使用)

・不确定源(即自由运行振荡器、时钟漂移、热噪声、延迟、中断、 等)

・预计最小熵和对齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Crypto 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RNG 熵是由馈入 PRNG 电路的环形振荡器(24)产生的热噪声引起的。 TI 不提供 RNG 生成的详细电路、因为它是专有设计信息。