This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:TMS320C5515:大学提出的有关 USB 应用的问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606180/tms320c5515-tms320c5515-questions-from-a-university-about-a-usb-application

器件型号:TMS320C5515

您好的团队,

请尝试回答那些正在根据我们的器件编写课程的大学毕业生的问题。

此致、

Arik.P.

AFAEe2e.ti.com/.../C5515_5F00_EVM_5F00_USB_5F00_Questions.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ariel、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arik、

    如果您在测试过程中查看文件 CSL_USB_CDC_Example.c 的顶部、则表明必须在 PC 上安装 C5515_CDC_ACM.inf。 完成了吗?
    安装 INF 文件可能需要关闭 Windows 签名的驱动程序要求。

    Lali