This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCIEVMK2X:ubi ECC 错误

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595901/linux-tcievmk2x-ubi-ecc-error

器件型号:TCIEVMK2X

工具/软件:Linux

我们刚刚获得了两个 tci6638 EVM、这两个 EVM 都是新的。 我们看到 NAND ECC 错误的时间、如下所示:

root@keystone-EVM:~#[4458.912270] UBI 警告:ubi_io_read:Error -74 (ECC 错误)、同时从 PEB 301:38232读取2245个字节、只读2245个字节、然后重试

在两个套件上、使用库存软件映像、无需任何更改:

[0.000000]   Linux 版本3.8.4 (gtbldadm@Uubuntu-12)(gcc 版本4.7.3 20130226 (预发布版本)(Crosskau-NG linaro-1.13.1-4.7-2013.03-20130313 - Linaro GCC 2013.03))#1 SMP 星期五2013年8月16日17:51:01 EDT