This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:生成有限脉冲流

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570786/am4372-finite-pulse-stream-generation

器件型号:AM4372

如何在没有 SW 干预(某些初始触发器除外)的情况下生成有限脉冲流、即 周期 T 的 N 个脉冲和占空比 DF。

我可以生成个脉冲(例如、在单次触发模式下使用计时器)、我可以生成无限脉冲流(例如、使用 PWM)、但我无法生成固定数量的脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为如果没有软件控制、这是不可能实现的。