This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LINUXSDK-OMAPL138:使用 tlc4541 ADC 和 OMAPL138数字化40kHz 信号

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606059/rtos-linuxsdk-omapl138-using-tlc4541-adc-and-omapl138-to-digitize-40khz-signal

器件型号:LINUXSDK-OMAPL138
主题中讨论的其他器件:OMAPL138TLC4541

工具/软件:TI-RTOS

我在 OMAPL138上使用 TLC4541 ADC 和 C6748内核将采样率为100kHz 的40kHz 信号数字化。 TI-RTOS 每10微秒运行一个函数、以从 ADC 获取一个位、并同时将其保存到数组中。 我需要保存10秒的数据、这意味着我需要在数组中保存100万个数据点。 问题在于、大尺寸阵列会减慢功能速度、从而无法在10微秒内完成。 目前、我将数组拆分为20个较小的数组、但在每个数组的开头仍然丢失一些点。 有人可以告诉我如何在不减慢程序速度的情况下保存实时数据? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chenye、

    我已将此内容转发给 TI-RTOS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev