This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:PMIC_POWER_EN 问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G08, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591914/am3352-pmic_power_en-issue

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:SN74AUP2G08TPS65910

大家好  、AM335x PMIC_POWER_EN 无法输出高电平、有时为。μ A

 我看到"RTC_PWRONRSTn 应该被置为有效至少1ms 以为内部 RTC LDO 输出提供足够的时间
在释放 RTC 复位之前达到有效电平。"。

我 的原始电路没有这个1ms 的延迟、但我在   RTC_PWRONRSTn 的 VSS 上添加了一个0.1uF 去耦电容  、问题仍然存在(VDDS_RTC 为1.8V)、 原因是什么?

CAP_VDD_RTC 将 1uF 去耦电容器连接到 VSS

RTC_KALDO_EN 将 10K 电阻器连接到 VSS

 TPS65910的 PWRHOLD 信号 连接 AM3352 PMIC_PWR_EN。

我不使用 AM3352 片上 RTC, 使用内部 RTC LDO。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RTC_PWRONRSTn 来自哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTC_PWRONRSTn 未连接到任何位置、它只是一个网络名称。 换言之、RTC_PORZ 引脚仅在原始电路中将一个100k 电阻器连接到 VDDS_RTC。RTC_PORZ 引脚在改进电路中将一个10K 电阻器连接到 VDDS_RTC、并将0.1uf 连接到 VSS (RC 延迟至少为1ms)。这是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、由于信号上升时间较慢、这个电路正是导致您出现问题的原因。 它应按照 GP EVM 原理图中所示进行缓冲: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_General_Purpose_EVM_Board_Design_Files
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、我只是注意到您提到过您不使用内部 RTC。 请参阅此表以了解您的用例: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说信号(RTC_PWRONRSTn)必须由 GATE 电路,缓冲,例如,在 GP EVM 原理图中,U1和 U6 (SN74AUP2G08)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我不使用内部 RTC,但我是根据“仅 RTC 模式”而不是“禁用 RTC 功能”设计的,因为我想通过 PMIC_POWER_EN 控制 PMIC (TPS65910)。 在我的设计中、EXT_WAKEUP 是悬空的。 我不使用睡眠模式,因此我认为没有使用 EXT_WAKEUP。 有问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认情况下、EXT_WAKEUP 在复位释放时禁用、但应检查代码是否未启用。 好的做法是在不使用时将该输入连接到 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!我将检查您的回复。 您提到了由于信号上升时间较慢而导致问题的原因。 是 RTC_PORZ 吗? 我的?是信号的上升时间有多长、详细描述在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中未指定此内容、但您可以查看此讨论、尤其是 Peaves: e2e.ti.com/.../505130所做的评论