工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 支持团队:
我还在使用 C6657的最新处理器 SDK 以及 CCS v7.0.0和 v6.2.0。 NIMU/EMAC 驱动程序已通过大量补丁进行更正、以便在 UDP 和 TCP 模式下也能正常工作。 现在、我尝试通过以太网使用 UIA LoggerRunMode 来获取"Execution Graph"、但它无法正常工作。 CCS 系统分析器似乎存在一些问题:
- 仅 当禁用了"开始收集之前清除目标上的记录器缓冲区"选项时、才会发送 RTA_Command Start_TX。 如果启用了该选项、则缺少 START_TX、并且不会向主机 PC 发送任何事件。
- 如果已发送 START_TX、则目标会通过 UDP 端口1235将事件消息跟踪到主机 PC、但 CCS 不会查看任何消息。
- 按下 Stop (停止)按钮后、STOP_TX 命令将发送到目标、跟踪将停止。
我还尝试使用 LoggerIdle、并使用基于 TCP 的事件连接通过以太网进行传输。 事件由目标发送、但 CCS 不会查看任何消息。
您是否有一些想法出错了。 如果需要、我可以为您提供 Wireshark 记录。
我正在使用 Windows 7 64位限制、我使用的是基于 C6657的电路板。
此致
Sven