This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:U-boot 配置

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605335/linux-am5728-u-boot-configuration

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

AM5728设计基于最新的 TI SDK (PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 03_03_00_04)。

我需要从 NOR 闪存引导。 我能够从配置为从 mSATA 加载的 U-boot 访问读取/写入或闪存。

要使映像可从 NOR 闪存加载、需要对 u-boot 进行哪些更改。

提前感谢您。

此致、

        Andriy Nazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白。 是否要从 NOR 引导、或只从其加载内核? 请澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 需要从 NOR 闪存引导 U-boot。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否对如何配置 Uboot 以使用它从 NOR 闪存引导有任何更新?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知软件团队、但可能会延迟响应。 可以回复的人目前不在办公室。