This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] APPROPHO.COM 没有答复

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591954/no-answer-from-appropho-com

主题中讨论的其他器件:TMDSCSK388

您好!


我正在 appropho.com 上查看 IP 摄像机参考设计、但我没有收到他们的任何答复。

如何订购这些 IP 摄像机?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已查看 此 www.ti.com/.../ipcamerard

    您是否希望这些 IPNC 用于开发目的? 如果是、TI 还提供下一代电路板。
    www.ti.com/.../tmdscsk388
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我检查了这些问题、但仍未收到经销商(appropho.com)的任何回复。

    这些 IPNC 比 tmdscsk388更有趣、因为它们的软件开发中包含 ONVIF 兼容服务器。 封装。