This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-OMAPL138:SATA 关闭

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605980/linux-linuxsdk-omapl138-sata-turn-off

器件型号:LINUXSDK-OMAPL138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Linux

您好!

我将测量1.2V 线路中到 OMAPL138的100mA 电流。 不多、但当使用 LDO 生产时、发热非常出色。 在电源电子表格中、我关闭了 SATA、1.2V 功耗显著降低。 目前我不使用 SATA;有100MHz 时钟有效输入供将来使用。

是否可以在内核或用户级别关闭 SATA、我找不到任何相关内容?

BR、Risto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Risto、

    我已将此内容转发给 OMAP-L13x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    谢谢你。 我刚刚测试了使用 AISgen 关闭 SATA,然后使用这个新的 u-boot.AIS 启动了电路板。 我认为内核会在引导时再次启用 SATA。

    Risto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电路板配置文件中有"da850_register_SATA (DA850EVM_SATA_REFCLKPN_RATE);"、删除了它、将1.2V 电压减少了90%

    Risto