This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:PHY 检测失败

Guru**** 2582545 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376, TPS65218, DP83848C, AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606272/am4376-phy-detection-fails

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件: TPS65218DP83848CAM4372

您好!

我正在使用基于 am4376的定制板[Linux SDK、u-boot]。

从 SD 卡引导时出现以下错误

请帮助解决此问题

NET:  无法获取以太网的 PHY@4a100000:Addr 0

警告:以太网@4a100000、使用来自 ROM 的 MAC 地址
eth0:以太网@4a100000

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布您使用的 Linux 版本和日志文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么 PHY? 是否为其配置了 Linux?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linux 版本:
    linux-4.4.4.41+gitAUTOINC+f9f6f0db2d-gf9f6f0db2d


    U-Boot SPL 2016.05-00319-g71499d6脏污(2017年6月28日- 17:09:01)
    尝试从 MMC1引导
    SPL:请为您的电路板实施 spl_start_uboot()
    SPL:直接 Linux 引导未激活!
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    正在读取 u-boot.img
    这些选项中没有匹配的 DT:
    AM437x-gp-evm
    AM437x-SK-EVM
    am43x-epos-evm
    AM437x-idk-EVM
    SPL:请为您的电路板实施 spl_start_uboot()
    SPL:直接 Linux 引导未激活!
    无法装入 ext2文件系统...
    SPL_LOAD_IMAGE_ext:ext4fs 安装错误- 0


    U-Boot 2016.05-00319-g71499d6脏污(2017年6月28日- 17:09:01 +0530)

    CPU:AM437X-GP 修订版2.1
    型号:TI AM437x GP EVM
    DRAM:512 MiB
    PMIC:TPS65218
    MMC:OMAP SD/MMC:0
    正在读取 uboot.env

    **无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
    使用默认环境

    NET:无法获取以太网的 PHY@4a100000:Addr 0

    警告:以太网@4a100000、使用来自 ROM 的 MAC 地址
    eth0:以太网@4a100000
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    正在读取 BOOT.SCR
    **无法读取文件 boot.scr **
    正在阅读 uEnv.txt
    743字节在13ms (55.7KiB/s)内读取
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    2116ms (1.6 MIB/s)内读取的3490344字节
    51143字节在141ms (353.5 KiB/s)内读取
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x354228]
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8fff0000,结束8ff7c6... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.41-gf9f6f0db2d (lnt@lnt-optioptioptio-790)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 PREE7
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc09A]修订版10 (ARMv7)、CR=10c53c7d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM437x GP EVM
    [0.000000] CMA:在0x9d000000处保留48 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM437x ES1.2 (NEON)
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO5,115200n8 video=HDMI-A-1:800x600 root=PARTUUUID=000ca616-02 RW rootfstype=ext4 rootwat
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:459892K/524288K 可用(6627K 内核代码、326K rwdata、2356K rodata、268K init、266K BSS、 15244K 保留、)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08ce004 (8985KB)
    [0.000000] init:0xc08cf000 - 0xc0912000 (268 KB)
    [0.000000] .data:0xc0912000-0xc0963a38 (327KB)
    [0.000000] .bss:0xc0963a38-0xc09a65d8 (267KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] L2C:平台修改辅助控制寄存器:0x0e030000 -> 0x3e430000
    [0.000000] L2C:DT/平台修改辅助控制寄存器:0x0e030000 -> 0x3e430000
    [0.000000] L2C-310支持 Cortex-A9的早期 BRESP
    [0.000000] OMAP L2C310:ROM 不支持电源控制设置
    [0.000000] L2C-310动态时钟门控禁用、待机模式禁用
    [0.000000]启用了 L2C-310高速缓存控制器、16路、256 KB
    [0.000000] L2C-310:cache_ID 0x410000c9、AUX_CTRL 0x4e430000
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000067] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000149]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000182] OMAP 时钟源:Timer1、24000000 Hz
    [0.001283]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
    [0.001311] OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
    [0.002930]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.003095]警告:您的'console=ttyO5'已被'ttyS5'替代
    [0.003107]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.003112]更新您的内核命令行。
    [0.003221]校准延迟环路... 1993.93 BogoMips (lpj=9969664)
    [0.110728] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.111425]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.111451]安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.115577] Initializing cgroup Subsys IO
    [0.115760]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.116011]正在初始化 cgroup Subsys 设备
    [0.116086]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.116167]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.116218]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.116388] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.119348]为0x80008200 - 0x80008260设置静态标识映射
    [0.126620] devtmpfs:已初始化
    [0.163192] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本9修订版4
    [0.258082]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.283409] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.291652] NET:注册协议系列16.
    [0.29836] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.330814]空闲:使用调速器梯
    [0.360714]空闲:使用调速器菜单
    [0.3668686868685] OMAP-L3_NOC 44000000.OCP:L3调试错误:目标8 mod0 (不可清除)
    [0.369026] OMAP-L3_NOC 440000.OCP:L3应用程序错误:目标8 mod0 (不可清除)
    [0.379372] OMAP-GPIO 44e07000.GPIO:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/GPIO0_Pins 的 pctldev、defere
    [0.382409] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.399926] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/nand_flash_x8_defe 的 pctldev
    [0.412159]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和1个观察点寄存器。
    [0.412267] HW 断点:最大观察点大小为4字节。
    [0.475280] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.492020] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/i2c0_pins 的 pctldev、差分
    [0.492274] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/i2c1_pins_default、e 的 pctldev
    [0.492669]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.492841] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.492990] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.493009] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.493095]已注册 PTP 时钟支持
    [0.493262] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.498331] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.500133]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.505771]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.536867] NET:注册协议系列2.
    [0.540604] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.540847] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.541057] TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.541703] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.541780] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.542625] NET:注册协议系列1.
    [0.545392] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.545480] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.545488] RPC:注册 TCP 传输模块。
    [0.545503] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.555404] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.573551] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.577213] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.577612]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.577629]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.577908] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.600091]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.600247]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.600261]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.600634]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.617544] pinctrl-single 44e10800.pinmux:199个引脚、PA f9e10800、尺寸796
    [0.753359]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.765015] omap8250 44e09000.serial:未指定时钟速度:使用默认值:48000000
    [0.770358] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 30、base_baud = 3000000)是8250
    [0.772677] omap8250 481a6000.serial:未指定时钟速度:使用默认值:48000000
    [0.777112] 481a6000.serial: tmio 0x481a6000 (IRQ = 31、base_baud = 3000000)处的 ttyS3为8250
    [0.779030] omap8250 481aa000.serial:未指定时钟速度:使用默认值:48000000
    [0.782572]控制台[ttyS5]已禁用
    [0.782996] 481aa000.serial: tmio 0x481aa000处的 ttyS5 (IRQ = 32、base_baud = 3000000)是8250
    [1.520755]控制台[ttyS5]已启用
    [1.528828][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.568503] loop:模块已加载
    [1.582057] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.656187] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.662458] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffff3
    [1.675191] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.679976] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[2]:器件4a101000.MDIO:02、驱动器 TI DP83848C 10/100Mbps PHY
    [1.689956] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[3]:器件4a101000.MDIO:03、驱动器 TI DP83848C 10/100Mbps PHY
    [1.704273] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = C4:be:84:CB:12:32
    [1.712458] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期850
    [1.727439] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.736650] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.743927] cputidle: enable-method 属性'ti、am4372'找到操作
    [1.757875] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.781866] NET:注册协议系列10.
    [1.794002] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.802598] NET:注册协议系列17.
    [1.809723]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.815480] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.844355] GPIO 线路119 (SelEMMCorNAND)硬拖输出/低电平
    [1.855232] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.861018] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.873180] Nand:找不到 NAND 器件
    [1.877347] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    [1.937384] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:100kHz 时的总线0修订版0.12
    [1.951056] OMAP-i2c 4802a000.i2c:总线1 rev0.12 100kHz
    [1.961350] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [2.01961] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [2.061273] vmmcwl_fixed:正在禁用
    [2.067141] ALSA 器件列表:
    [2.070450]未找到声卡。
    [2.080244]正在等待根设备 PARTUUUUID=000CA616-02...
    [2.098573] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [2.110559] mmc0:地址为 e624的新高速 SD 卡
    [2.120905] mmcblk0:mmc0:e624 SU02G 1.84 GiB
    [2.131448] mmcblk0:P1 P2
    [2.236977] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.245922] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [2.259205] devtmpfs:已安装
    [2.267185]释放未使用的内核内存:268K (c08cf000 - c091000)
    [2.273608]此架构没有内核内存保护。
    [2.757032] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.870923]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
    [2.903870] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
    [2.931786] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTS)
    [2.954415] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.12!

    [3.002549] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.484727]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、16位熵可用)
    [3.589469] random:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [3.609015] random:systemd-sysv-ge:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、17位熵可用)
    [3.713476] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、19位熵可用)
    [3.854636] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    [4.041967] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [4.054560]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [4.068386] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [5.632990] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [5.642445] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [5.650548] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖项
    [5.657941] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖项
    [5.665403] systemd[1]:sysinit.target:找到对 dropbear.socket/stop 的依赖
    [5.672955] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖项
    [5.680457] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [5.690310] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target 开始中断订购周期
    [跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
    [5.747692] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [5.779481] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [5.797534] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [5.828848] systemd[1]:侦听日志插座。
    [确定]收听日志套接字。
    [5.870501] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [5.947273] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [6.080084] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [6.221361] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [6.372441] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [6.669648] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [6.730875] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [6.831104] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [6.883823] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [6.938318] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.4.41
    [6.948471] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [确定[6.961977]未指定物理内存
    ]创建了 slice system-Getty.slice。
    [6.967475] cmemk 已初始化
    [6.992328] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [7.028523] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [7.040565] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [7.088921] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [7.128972] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [7.163624] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [7.197468] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [7.313331] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [7.421082] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [7.468147] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [7.538821] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [7.604806] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [7.807980] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [7.838483] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [7.962853] systemd[1]:已开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [8.435618] systemd[1]:已开始加载内核模块。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [8.672408] systemd[1]:已启动设置虚拟控制台。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    [8.812384] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [8.833434] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [8.940295] systemd[1]:已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [9.463641] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [12.787222] systemd-journale[86]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在启动网络时间同步...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [确定]已开始网络时间同步。
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [24.917342] OMAP_RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:将44e3e000。RTC 注册为 rtc0
    [25.309082] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [25.788061] remoteproc0:wkup_m3可用
    [25.792742] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [26.019948] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [26.606805] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [26.701729] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [26.818208] ov2659 0-0030:传感器检测失败(3030、0)
    [26.897880] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [26.898020] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [确定]已达到目标套接字。
    [26.990035] ov2659 1-0030:传感器检测失败(3030、0)
    [确定]已到达目标基本系统。
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    正在启动登录服务...
    [28.716667] pixcir_ts 1-005C:pixcir_set_power_mode:无法读取寄存器0x33:-121
    [28.869951] pixcir_ts 1-005C:无法设置空闲模式
    [确定]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
    [29.111046] pixcir_ts:1-005C 的探头失败、错误-121
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [29.972917] CAN 器件驱动程序接口
    [30.463210] c_CAN_platform 481cc000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1cc000、IRQ=153)
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    [30.739002] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [30.842487] c_CAN_platform 481d0000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1d0000、IRQ=154)
    [确定]已启动内核日志服务。
    [确定]已启动系统日志服务。
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [35.67569] OMAP-DES 53701000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:0.33
    [35.798755] ALG:skcipher:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [35.94634] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [36.106709] ALG:skcipcip-ddst:setkey 在 ECG-DES-OMAP 的测试5上失败:flags=100
    [36.717067] OMAP-AES 53501000.AES:OMAP AES 硬件加速器修订版:0.1
    [39.695527] NET:注册协议系列15.
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    正在启动允许用户会话...
    [41.079631] OMAP-SHIM 53100000.SHIM:OMAP 修订版0.0上的硬件加速器
    正在启动电话服务...
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [41.405277] ti-prusss 54400000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台设备
    [确定]达到目标计时器。
    [41.702661] IRQ: No IRQ domain found for /ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54400000/INTC@5442000!(IRQ:找不到的 IRQ 域54426000/prusss 54400000/INTC 5442000!
    [42.099906] IRQ:找不到/ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54400000/INTC@54420000的 IRQ 域!
    正在启动网络服务...
    [42.491539] ti-pruss 54440000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [42.712511] IRQ:找不到/ocp/pruss_wrapper@54426000/pruss@54440000/INTC@54460000的 IRQ 域!
    [42.952583] IRQ: No IRQ domain found for /ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54440000/INTC@54460000!
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [确定]找到设备/dev/ttyS5.
    [44.254526] remoteproc1:54434000.pru0可用
    [44.446733] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [44.624643] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [45.038540] remoteproc1:registered virtio0 (类型7)
    [45.044521] PRU-rproc 54434000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54400000/pru0@54434000探测成功
    [45.269685] remoteproc2:54438000.pru1可用
    [45.274886] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [45.538998] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [45.850567] remoteproc2:registered virtio1 (type 7)
    [46.009108] PRU-rproc 54438000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54400000/pru1@54438000探测成功
    [46.235743] remoteproc3:54474000.pru0可用
    [46.241807] ASOC-simple card sound@0:tlv320aic3x-hifi <->4803c000.McASP 映射正常
    [46.276528] remoteproc3:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [46.410536] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [46.768673] remoteproc3:registered virtio2 (type 7)
    [46.774434] PRU-rproc 54474000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54440000/pru0@54474000探测成功
    [46.922145] remoteproc4:54478000.pru1现已推出
    [47.056620] remoteproc4:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [47.222947] remoteproc4:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [47.499035] remoteproc4:registered virtio3 (类型7)
    [47.504760] PRU-rproc 54478000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss_wrapper@54426000/prusss@54440000/pru1@54478000探测成功
    [确定]已启动网络服务。
    [48.659957]蓝牙:内核版本2.21
    [48.664674] NET:注册协议系列31.
    [48.838038] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [48.843730] net eth0:已初始化 cpsw ale 版本1.4
    [48.921554]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [48.929837]净 eth0:ALE 表大小1024
    [48.935209] libphy:找不到 Phy 4a101000.mdio:00
    [49.067051]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [49.072229]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [49.116764] net eth0:在从器件0、ERR -19上找不到 PHY "4a101000.MDIO:00"
    [49.253710]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    [49.442953] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [50.553910] OMAP-hwmod:GFX:无法硬复位
    [50.856656]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [50.916725] pvrsrvkm 560000.SGX:无法重置 SGX!
    [51.181918] OMAP-hwmod:GFX:_wait_target_ready 失败:-16
    [51.401386] PVR_K:(错误):EnableSGXClocks:PM_Runtime_get_sync 失败(16)
    [51.541015] PVR_K:(错误):SysInitialize:无法启用系统时钟(175)
    [52.138223] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [52.871641] random:非阻塞池已初始化
    [61.719318]------ [在此处剪切]-----
    [61.724393]警告:CPU:0 PID:440 at crypt/algapi.c:343 crypto_wait_for_test+0x7c/0x80 ()
    [61.93181]链接到的模块:drbg pm33xx xfrm_user SHA512_generic SHA512_arm xfrm4_tunnel 蓝牙 ipcomp xfrm_ipcomp SHA256_ge)
    [62.596872] CPU:0 PID:440 Comm:Charon 被污染:g o 4.4.41-gf9f6f0db2d #1
    [62.605045]硬件名称:通用 AM43 (平展器件树)
    [62.842289]回溯:
    [62.845297][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
    [62.969183] r7:c0275d00 R6:00000157 R5:00000009 R4:00000000
    [62.975466][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
    [63.136917][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b4)
    [63.145259][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
    [63.346506] R8:d9ce8600 r7:d9ce8600 R6:c092ab88 R5:00000000 R4:d9ce8600
    [63.353741][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](crypto_wait_for_test+0x7c/0x80)
    [63.559179][ ](crypto_wait_for_test)、来自[ ](crypto_register_instance+0xa8/0xec)
    [63.687357] R5:00000000 R4:d9ce8400
    [63.691406][ ](crypto_register_instance)、来自[ ](crypto_lookup_skcipher +0x25c/0x280)
    [63.851463] r7:d9ce8200 R6:bf0d5a40 R5:c092ab88 R4:d9d21aa8.
    [63.910908][ ](crypto_lookup_skcipher)、来自[ ](crypto_alloc_ablkciph+0x44/0xac)
    [64.067276] R8:bf01404c r7:d9d20000 R6:d9d21b58 R5:00000004 R4:0000000c
    [64.074739][ ](crypto_alloc_ablkcipher)、来自[ ](cryptotdev_cip_init+0x3c/0x46c [cryptodev])
    [64.333871] R9:bf01404c R8:bf01404c r7:00000010 R6:d9d21b58 R5:00000000 R4:dbbd3d94
    [64.372590][ ](cryptotdev_cip_init [cryptodev])、来自[ ](crypto_create_session+0x308/0xa00 [cryptodev])
    [64.591712] R8:00000000 r7:d9d21de4 R6:d9e29d80 R5:dbbd3d80 R4:00000000
    [64.655188][ ](crypto_create_session [cryptodev])、来自[ ](cryptodev_ioctl+0x5ac/0x9c0 [cryptodev])
    [64.831873] R10:00000000[失败]启动登录服务失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-logind.service'。
    R9:d9d20000 R8:beec95ec r7:00000051 R6:d9e29d80 R5:beec95ec
    [64.934194] R4:ffe000
    [64.997451][ ](cryptodev_ioctl [cryptodev])、来自[ ](do_vfs_ioctl+0x480/0x6f8)
    [65.104708] R9:d9d20000 R8:beec95ec r7:00000008 R6:d9dd5a80 R5:dbee7198 R4:beec95ec
    [65.152659][ ](do _vfs_ioctl)、从[ ](sys_ioctl+0x3c/0x64)
    [65.292383] R10:00000000 R9:d9d20000 R8:beec95ec r7:c01c6366 R6:d9dd5a80 R5:00000008
    [65.371236] R4:d9dd5a80
    [65.374123][ ](sys_ioctl)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x3c)
    [65.546540] R9:d9d20000 R8:c000fc04 r7:00000036 R6:00000008 R5:b6b0d00c R4:00000002
    [65.554593]--[结束线迹00aec231c6034def ]--
    [85.268974] remoteproc1:为54434000.pru0加电
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    [85.470610] remoteproc1:引导 FW 映像 AM437X-pru1_0-FW、大小为81680
    [85.624279] ti-prusss 54400000。pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x0000005
    [85.851690] remoteproc1:远程处理器54434000.pru0现已启动
    [85.963944] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x20
    [85.996703] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [86.104838] remoteproc 2:为54438000.pru1加电
    [86.171711] remoteproc2:引导 FW 映像 AM437X-pru1_1-FW、大小为81680
    [86.324263] ti-prusss 54400000。pruss: configured system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x000000A
    [86.527550] remoteproc2:远程处理器54438000.pru1现已启动
    [86.600964] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x21
    [86.632794] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [86.708598] remoteproc3:启动54474000.pru0
    [86.799621] remoteproc3:启动 FW 映像 AM437X-pru0_0-FW、大小为80560
    [86.908349] ti-prusss 54440000.pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x0000005
    [87.017205] Remoteproc3:远程处理器54474000.pru0现已启动
    [87.095806] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1E
    [87.116840] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
    [87.189022] remoteproc4:为54478000.pru1加电
    [87.241200] remoteproc4:引导 FW 映像 AM437X-pru0_1-FW、大小为80560
    [87.354742] ti-prusss 54440000.pruss:已配置 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x000000A
    [87.507370] remoteproc4:远程处理器54478000.pru1现已启动
    [87.554508] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1f
    [87.600963] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机状态
    [88.480313] rpmsg_PRU rpmsg0:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru32
    [88.588910] rpmsg_PRU rpmsg1:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru33
    [88.697076] rpmsg_PRU rpmsg2:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru30
    [88.767026] rpmsg_PRU rpmsg3:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru31
    [90.078409] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [90.154870] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [90.220537] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [90.619937] dwc3 48390000.usb: OTG:注册的主主机 xhci-hcd.0.auto
    [90.681177] dwc3 48390000.usb: OTG:已注册共享主机 xhci-hcd.0.auto
    [90.736940] dwc3 48390000.usb: OTG:只有在小工具寄存器后才能启动
    [90.788201] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [90.837077] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:已注册新 USB 总线、分配的总线编号1
    [90.901125] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC params 0x0238f06d HCI version 0x100 quirks 0x00210010
    [90.981980] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 227、io mem 0x483d0000
    [91.079710]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [91.136763]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [91.192387] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
    [91.232365] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册新 USB 总线,分配总线编号2.
    [91.297309] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此禁用了 LPM。
    [91.417550]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [91.457256]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [时间]等待设备 dev-ttyO0.device 超时。
    [Depend]依赖项对 tyO0上的串行 Getty 失败。
    [确定]已启动电话服务。
    [确定]已到达目标声卡。
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [确定]登录服务已停止。
    正在启动登录服务...
    [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [确定]已到达目标网络。
    正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    正在开始网络名称解析...
    [确定]已在 ttyS5上启动串行 Getty。
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]达到目标登录提示。
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    [确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]启动登录服务。

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM437X-EVM ttyS5

    Arago 2016.12 AM437X-EVM ttyS5

    AM437x-EVM 登录名:*********
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    binutils
    野牛开发
    野牛
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    G++-symLinks
    G++
    gawg-dev
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbserver
    gstreamer1.0-libav
    hidapi
    libcairo-perf-utils
    libgmp10
    利比德11.
    libmpc3.
    libmpfr4
    M4开发
    M4
    制造
    网络
    swig-dev
    请轻扫

    如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    之前的上述封装。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称

    注:如果软件包与您的另一个软件包有关系
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外、还应移除相关封装
    (小部分
    (小部分

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM437X-EVM ttyS5

    Arago 2016.12 AM437X-EVM ttyS5

    AM437X-EVM 登录:root
    根目录@AM437X-EVM:~编号
    根目录@AM437X-EVM:~编号
    根目录@AM437X-EVM:~编号



    提前感谢