This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:启用和禁用安全加速器的66AK2L06 IC

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590756/66ak2l06-66ak2l06-ics-with-security-accelerator-enabled-and-disabled

器件型号:66AK2L06

您好!

启用和禁用安全加速器的66AK2L06 IC 之间有何区别?如果启用了 SA、我们应该 加密并发送数据吗?

Rgds、

Umamahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umamahesh、

    启用安全加速器的 K2L 器件意味着 SoC 中集成了硬件安全加速器。 请参阅器件数据手册中的第3节器件特性:
    "(2)安全加速器功能受出口管制、仅在批准的器件发货时启用。"

    [报价]如果启用了 SA,我们是否应该加密并发送数据?
    是的、如果启用了 SA、您可以使用它来加密/解密数据。 请参阅《数据手册》中的11.17安全加速器和《适用于 K2E 和 K2L 器件的 KeyStone II 架构安全加速器2 (SA2)用户指南》(SPRUHZ1)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    从文档中可以了解到、SA 是网络协处理器的一部分、可用于对通过以太网发送的数据进行加密和解密。 并发现 TI 将根据要求提供支持、而不是公开提供支持。
    我想知道的是、如果我们购买启用了 SA 的芯片组、如果我们不需要加密、是否可以禁用 SA?
    此外、如果通过以太网进行引导、应考虑所有因素?

    此致、
    Umamahesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请就此提供帮助。

    BR、
    Umamahesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有人可以对此提供帮助吗?
    BR、
    Umamahesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 让我在内部对此进行检查并返回反馈。

    此致、
    Yordan