请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
你(们)好
我正在尝试在音频设备下执行的操作。
可以通过 McASP1->DAC 对 ALSA 播放 wav 文件执行此操作。 (Linux/sound/soc/coC/DaVinci)
但是、我不知道如何处理 BT 流输入以及如何连接 McASP0和 McASP1。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
你(们)好
我正在尝试在音频设备下执行的操作。
可以通过 McASP1->DAC 对 ALSA 播放 wav 文件执行此操作。 (Linux/sound/soc/coC/DaVinci)
但是、我不知道如何处理 BT 流输入以及如何连接 McASP0和 McASP1。