This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:与 TVP7002解码器相关的查询

Guru**** 2583065 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596401/tms320dm368-query-related-to-tvp7002-decoder

器件型号:TMS320DM368
主题中讨论的其他器件: TVP7002

您好!

    我们正在研究一个使用 TMS320DM368的视频项目、该项目从 TVP7002视频解码器获取16位 YCbCr。 因为 TVP7002采用模拟输入。 我有以下问题:

如 TVP7002解码器数据表中所写的那样、它将 RGB 图形数字化到 UXGA (1600x1200)。 我们希望提供具有 SXGA 分辨率(1280x1024)的 RGB 视频数据。 RGB 图形和 RGB 视频之间是否存在差异?  

2.我们正在从 VGA 连接器提供输入、我们需要提供具有 SOG 输入的 RGB? 还是只有 RGB 足以支持 TVP7002?  或者 TVP7002需要任何同步信号?

此致、

Amit Soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您使用的是哪个软件版本?

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们使用的是 IPNC RDK v5.1.0。 此版本支持 SXGA 分辨率。

    此致、
    Amit Soni