This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3357:引导 Linux 时出现 USB 问题

Guru**** 2567345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594079/linux-am3357-usb-issue-while-booting-linux

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65910

工具/软件:Linux

 已启动网络服务。                                                      
[19.509038]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口                                     
[19.584902]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序                
[19.618953]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线2.
[19.629662]  net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)                     
[19.635043]  net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4                       
[19.645554]  净 eth0:ALE 表大小1024                                    
[19.669050]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器                                       
[19.675229]  net eth0:从器件0、ERR -19上未找到 PHY "4a101000.MDIO:00"   
[19.689062]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口                                     
[19.719055]  libphy: 找不到 PHY                                           
[19.722518]  Net eth0:PHY ""未在从站1上找到、err-19                   
[19.778425]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪               
[20.812004]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble                               
[20.816560]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble                               
[20.821121]  MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble                               
[20.825612]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble                               
[20.830117]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble                               
[20.834604]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble                               
[20.839106]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble                               
[20.843594]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble                               
[20.8480]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble  

在我们的定制板中引导 Linux 时、我会收到此消息。 有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 Linux 版本是什么? 什么连接到 USB? 请发布原理图的 USB 部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Linux-4.4.4.19+gitAUTOINC+db0b54cdad-gdb0b54cdad 版本、没有连接到 USB micro、USB 0是原理图中的 USB 部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是、我们需要查看原理图的 USB 部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它与 EVM (USB 0)中的相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么这些消息是什么:

    [19.669050]  集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器                                       
    …………
    [19.689062]  集线器2-0:1.0:检测到1个端口     

    您使用的是哪种 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 Linux 4.4.19

    我可以通过禁用.config 中的 USB 支持来引导、但如果我启用这些消息、就会出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求 USB 专家查看这一点。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Sachin T C M2]EVM (USB 0)中的内容相同。

    [/报价]
    哪款 EVM? AM335x 具有多个具有不同 USB0设计的评估板。
    请附加完整的内核启动日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 AM335x 版本1.6

    当我在菜单配置中禁用与 USB 相关的设备驱动程序时、问题得到了解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U-Boot 2016.05-00118-gabc6b2a-m脏(2017年4月14日- 17:24:30 +0530)

    启用看门狗
    I2C:就绪
    DRAM:1 GiB
    NAND:256 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    ***错误-未找到有效的环境区域
    ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
    NET:eth0:以太网@4a100000
    警告:USB_Ether MAC 地址不匹配:
    地址是 德语:德语:德语:be:ef:00:01
    环境中的地址为68:C9:0b:75:13:65
    ,eth1:USB_ether
    按空格键可在2秒钟内中止自动引导
    正在从 nand 引导...

    NAND 读取:器件0偏移量0x80000、大小0x40000
    262144字节读取:正常

    NAND 读取:器件0偏移量0x200000、大小0x800000
    8388608字节读取:正常
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3517e0]
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8fff3000,结束8ff06c... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.19-gdb0b54cdad (root@adems)(gcc 版本5.3.17
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 混叠指示
    [0.000000]机器模型:TI AM335x EVM
    [0.000000] CMA:保留0xbe800000处的24 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 PA6共计
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=ubi0:rootfs rw 1.
    [0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:1003936K/1048576K 可用(6615K 内核代码、314K RWD)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000-0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08c8004 (8961 KB)
    [0.000000] init:0xc08c9000 - 0xc090c000 (268 KB)
    [0.000000] .data:0xc090c000 - 0xc095a990 (315KB)
    [0.000000] .bss:0xc095a990 - 0xc099d158 (266 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)上找到一个具有128 Interrus 的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000016] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每8947秒换行一次
    [0.000042]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、mas
    [0.000056] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000262] clocksource_probe:找不到匹配的时钟源
    [0.000475]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000508]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000516]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000523]更新您的内核命令行。
    [0.000545]校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
    [0.118827] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.118988]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.119005]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.119870]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.119909]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.119954]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.119974]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.119992]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.120008]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.120044] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.120508]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
    [0.123275] devtmpfs:已初始化
    [0.138970] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分变体3
    [0.157175] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.215588]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、ms
    [0.218130] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.219914] NET:注册协议系列16.
    [0.222433] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.248834]空闲:使用调节梯
    [0.278823]空闲:使用调速器菜单
    [0.284601] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.295006] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4e 的 pctldev
    [0.29766]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.339814] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.345037] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_we 的 pctldev
    [0.345208]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.345303] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.345368] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.345378] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giom>
    [0.345416] PTP 时钟支持已注册
    [0.345492] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.346911] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.347311]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.348868]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.363002] NET:注册协议系列2.
    [0.363963] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.364086] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [0.364196] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
    [0.364319] UDP 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节)
    [0.364356] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:1、8192字节)
    [0.364551] NET:注册协议系列1.
    [0.365035] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.365053] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.365062] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.365071] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.366175]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、5个国家/地区
    [0.36891] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.379603] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.380847] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.380929]注册的密钥类型 id_resolver
    [0.380940]注册密钥类型 id_legacy
    [0.381034] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.381422] jffs2:版本2.2。 (NAND)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
    [0.385913]退回:池大小:64页
    [0.386230]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要)
    [0.386258]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.386276]已登记 IO 调度程序截止日期
    [0.386478]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.388158] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.471536]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.476770] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud 0
    [1.096028]控制台[ttyS0]已启用
    [1.101049] 48022000.serial: tmio 0x48022000处的 ttyS1 (IRQ = 159、base_baud 0
    [1.111236][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.118229] tilcdc 4830e000.lcdc:未找到编码器/连接器
    [1.133470]循环:模块已加载
    [1.140099] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.208886] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.215030] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [1.222327] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.226379] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、driv7
    [1.235618] cpsw 4a100000.ethernet:无从器件[1] phy_id、phy-handle 或 fixedy
    [1.244049] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 68:C9:0b:75:13:63
    [1.252892] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.259364] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.264184] cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
    [1.272039] omap_hsmmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.422844] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.433744] NET:注册协议系列10.
    [1.440016] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.445660] NET:注册协议系列17.
    [1.450663]注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.455171] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.465649] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.471019] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.478930] nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:0xda
    [1.485322] nand:Micron MT29F2G08ABAEAWP
    [1.489403] Nand:256 MIB、SLC、擦除大小:128 KiB、页面大小:2048、OOB Si4
    [1.497044] nand:Using OMAP-ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [1.502533]在 MTD 器件8000000.nand 上找到10个部件分区
    [1.508658]在"8000000.nand"上创建10个 MTD 分区:
    [1.514112] 0x0000000000000000 0x000000020000:“NAND.SPL”
    [1.521064] 0x00000002000-0x000000040000:“NAND.SPL.Backup1”
    [1.528485] 0x000000040000-0x000000060000:"NAND.SPL.Backup2"
    [1.535972] 0x000000060000-0x000000080000:“NAND.SPL.backup3”
    [1.543316] 0x000000080000-0x0000000c0000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [1.550856] 0x0000000c0000-0x0000001c0000:“NAND.u-boot”
    [1.558023]0x0000001c0000-0x0000001e0000:“NAND.u-boot-env”
    [1.565345]0x0000001e0000-0X200000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
    [1.573344]0x000000200000-0x000000a00000:“NAND.kernel”
    [1.583108] 0x000000a00000-0x000010000000:“NAND.FILE-SYSTEM”
    [1.699071] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [1.729958] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    [1.736416] omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.741704] VMMC:由 VBAT 供电
    [1.779607] VDD_MPU:由 VBAT 供电
    [1.789858] ubi0:连接 mtd9
    [3.751726] ubi0:扫描完成
    [3.780859] ubi0:附加的 mtd9 (名称"NAND.file-system"、大小为246 MIB)
    [3.787596] ubi0:PEB 大小:131072字节(128 KiB)、LEB 大小:126976字节
    [3.794582] ubi0:最小值/最大值 I/O 单元大小:2048/248、子页大小为512
    [3.801387] ubi0:VID 标头偏移:2048 (对齐2048)、数据偏移:4096
    [3.808432] ubi0:Good PEB:1968、Bad PEB:0、Corrupted PEB:0
    [3.814628] ubi0:用户卷:1,内部卷:1,最大 卷数:18.
    [3.821957] ubi0:最大/平均擦除计数器:2/0、WL 阈值:4096、图像 seq6
    [3.831203] ubi0:可用 PEB:0、总保留 PEB:1968、PEB 保留0
    [3.840632] ubi0:启动后台线程"ubi_bgt0d"、PID 58
    [3.848157] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [3.857784] lis3_reg:正在禁用
    [3.861064] WLAN-en-regulator:正在禁用
    [3.865443] ALSA 器件列表:
    [3.868436]未找到声卡。
    [3.878938] UBIFS (ubi0:0):后台线程"ubifs_bgt0_0"已启动、PID 59
    [3.932645] UBIFS (ubi0:0):UBIFS:已安装的 UBI 设备0、卷0、名称"roo"
    [3.940256] UBIFS (ubi0:0):LEB 大小:126976字节(124 KiB)、最小值/最大值 I/O
    [3.950254] UBIFS (ubi0:0):FS 大小:242905088字节(231 MIB、1913 LEB)、j)
    [3.961018] UBIFS (ubi0:0):为根保留:0字节(0 KiB)
    [ 3.966888] UBIFS (ubi0:0):媒体格式:W4/r0 (最新版本为 W4/r0)、UUID 33E7l
    [3.979862] VFS:在设备0:14上安装根(ubifs 文件系统)。
    [3.987431] devtmpfs:已安装
    [3.990910]释放未使用的内核内存:268K (c08c9000 - c090c000)
    [3.997292]此架构没有内核内存保护。
    [4.205958] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [4.273216] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11 b)
    [4.305113]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11 b)
    [4.328424] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -审计-SE)
    [4.348205] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2016.08!

    [4.381124] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [4.5661] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节 RE)
    [4.61089] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节 RE)
    [4.673292] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11 b)
    [4.734201]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11 b)
    [4.744240]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11 b)
    [4.754907] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11 b)
    [4.823083]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、11 b)
    [4.855574]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、12 b)
    [5.135772] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [5.169325] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [5.189237] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [5.224038] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [5.249804] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
    [确定]收听日志套接字。
    [5.279569] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [5.309563] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [5.339570] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [5.369511] systemd[1]:收听《日刊》(/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [5.399461] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [5.429710] systemd[1]:已开始向控制台直接发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [5.485654] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [5.515230] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [5.581377] systemd[1]:开始创建所需静态设备节点的列表。
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [5.656554] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [5.694397] systemd[1]:正在开始应用内核变量...
    正在开始应用内核变量...
    [5.735208] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [5.789480] systemd[1]:已达到目标层。
    [确定]已到达目标层面。
    [5.824669] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [5.884468] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [5.971842] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [6.026836] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [6.104736] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [6.169900] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [6.189532] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [6.238330] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [6.279662] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [6.299636] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [6.330177] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [8.073469] systemd-journale[83]:收到刷新运行时日志的请求1.
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    安装/media/ram...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [10.352614] OMA_WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [10.435308] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
    [10.546665] 47401300.usb-phy 未找到使用虚拟稳压器的电源 VCC
    [10.651780]使用虚拟稳压器、未找到47401b00.usb-phy 电源 VCC
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [10.998552] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    [11.504233] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子板
    [11.630598] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [11.638417] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [11.865794] remoteproc0:4a334000.pru0可用
    [11.969017] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中且公司正在开发中
    [11.978058] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且为 backwa。
    正在启动网络时间同步...
    [12.110301] remoteproc0:AM335x-pru0-FW 的直接固件加载在 wit2中失败
    [12.118289] remoteproc0:加载 AM335x-pru0-FW 失败
    [12.203349] PRU-rproc 4a334000.pru0:手动启动 PRU 内核
    [12.22391] remoteproc0:为4a334000.pru0加电
    [12.269117] remoteproc0:AM335x-pru0-FW 的直接固件加载失败 wit2
    [12.277112] remoteproc0:Request_firmware failed:-2
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [12.422160] PRU-rproc 4a334000.pru0:rproc_boot 失败
    [12.427468] remoteproc0:发布4a334000.pru0
    [12.565195] PRU-rproc:4a334000.pru0的探测器失败,错误-2
    [12.679601] remoteproc0:4a338000。pru1可用
    [12.684623] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中且公司正在开发中
    [12.821420] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且为 backwa。
    [12.984913] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [12.991016] remoteproc0:AM335x-pru1-FW 的直接固件加载失败 wit2
    [13.080051] remoteproc0:无法加载 AM335x-pru1-FW
    [13.085376] PRU-rproc 4a33800.pru1:手动启动 PRU 内核
    [13.136480] remoteproc0:为4a338000.pru1加电
    [确定]已开始网络时间同步。
    [13.213942] remoteproc0:AM335x-pru1-FW 的直接固件加载在 wit2中失败
    [13.307411] remoteproc1:wkup_m3可用
    [13.319661] remoteproc0:Request_firmware failed:-2
    [13.324776] PRU-rproc 4a33800.pru1:rproc_boot 失败
    [13.372385]远程处理1:注:远程处理仍在开发和公司中
    [13.453703] remoteproc0:发布4a338000.pru1
    [13.458611] PRU-rproc:4a338000.pru1的探测器失败,错误-2
    [13.509824] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定,并且为 backwa。
    [13.692130] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [13.748201] remoteproc1:为 wkup_m3加电
    [13.774478] remoteproc1:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小21718
    [13.829266] remoteproc1:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [13.829293] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x191
    [14.459526] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]找到设备/dev/ttyS3.
    [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    [确定]已启动内核日志服务。
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    正在启动网络服务...
    [确定]已启动系统日志服务。
    正在启动登录服务...
    正在启动允许用户会话...
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    正在启动 telnetd.service ...
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已启动 telnetd.service。
    [18.868033] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [18.967579] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [19.014475] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [19.338747] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [19.399052] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线1
    [确定]已启动网络服务。
    [19.451442]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [19.472711]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [19.537766] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [19.583738] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线2.
    [19.599165] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [19.604554] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [19.629204]净 eth0:ALE 表大小1024
    [19.635564] net eth0:从机0、ERR -19上找不到 PHY "4a101000.MDIO:00"
    [19.652172]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [19.656034]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [19.688981] libphy:找不到 PHY
    [19.692443] net eth0:PHY ""未在从站1上找到、错误-19
    [19.77187] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [20.781959] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.786533] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.791093] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.795585] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.800090] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.804578] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.809080] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.813567] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.818051] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.822552] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.827039] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.831540] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.836027] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.840528] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.845015] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.849516] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.854003] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.858487] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.862988] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.867474] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.871976] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.876462] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.880964] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.885450] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.889952] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.894438] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.898940] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.903427] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.907911] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.912412] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.916898] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.921408] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.925896] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.930400] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.934886] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.939388] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.943874] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.948359] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.952860] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.957346] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.961847] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.96633] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.970834] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.975320] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.979821] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.984308] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.988809] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.993296] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [20.997781] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.002282] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.006769] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.011270] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.015756] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.020258] MUSB-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.024744] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.029245] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.682218] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.686771] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.691334] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.695824] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.700330] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.704818]肌-肌部-肌部 musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.709320] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.713807] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.718292] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.722793] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.727281] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.731783] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.736269] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.740771] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.745258] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.749760] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.754247] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.758731] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.763233] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.767725] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.772229] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.776716] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.781218] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.785705] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.790206] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.794692] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.799195] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.80361] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.808166] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.812667] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.817154] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.821656] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.826142] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.830644] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.835130] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.839632] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.844119] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.848604] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.853105] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.857593] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.862093] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.866580] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.871082] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.875569] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.880070] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.884557] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.889059] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.893546] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.898030] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.902532] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.907018]肌-肌部-肌部 musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.911519] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.916007] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.920509] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.924996] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [21.929497] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.262012] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.266582] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.271139] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.275631] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.280137] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.284623] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.289126] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.293613] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.298097] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.302599] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.307085] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.311587] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.316074] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.320575]音乐- hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.325061] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.329563] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.334049] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.338533] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.343034] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.347520] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.352021] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.356507] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.361009] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.365496] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.369997] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.374483] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.378985] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.383471] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.387956] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.392457] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.396944] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.401446] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.405932] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.410434] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.414921] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.419422] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.42398] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.428393] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.432894] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.437380] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.441882] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.446368] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.450875] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.455363] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.459864] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.46451] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.468852] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.473339] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.477824] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.482324] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.486811] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.491312] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.495799] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.500300] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.504787] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [22.509289] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.068741] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.07332] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.077866] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.082375] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.086864] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.091367] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.095853] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.100356] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.104842] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.109344] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.113832] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.118317] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.122819] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.127305] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.131807] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.136293] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.140795] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.145282] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.149784] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.154270] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.158756] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.163256] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.167742] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.172244] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.176730] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.181231] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.185718]肌-肌部-肌部 musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.190219] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.194706] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.199207] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.203693] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.208177] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.212682] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.217175] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.221677] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.226163] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.230665] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.235151] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.239653] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.244140] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.248624] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.253125] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.257612] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.262113] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.266599] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.271100] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.275587] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.280088] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.284575] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.289077] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.293564] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.298048] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.302550] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.307036] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.311537] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.316023] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.652015] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.656568] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.661131] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.665624] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.670130] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.674618] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.679121] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.683608] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.688092] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.692594] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.697080] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.701583] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.706070] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.710571] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.715057] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.719558] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.724045] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.728530] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.733031] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.737518] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.742020] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.746506] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.751008] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.755500] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.760003] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.764490] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.768992] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.773479] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.777963] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.782465] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.786951] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.791453] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.795940] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.800441] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.804927] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.809429] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.813916] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.818401] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.822903] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.827389] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.831890] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.836377] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.840879] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.845366] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.849868] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.854355] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.858856] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.863343] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.867828] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.872330] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.876816] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.881322] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.885809] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.890311] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.894798] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [23.899300] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.232020] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.236570] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.241135] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.245627] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.250135]音乐-赫德尔 c musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.254623] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.259126] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.263613] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.268098] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.272599] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.277085] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.281587] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.286073] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.290574] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.295060] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.299562] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.304048] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.308533] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.313034] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.317520] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.322021] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.326507] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.331009] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.335495]音乐- hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.339997] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.344483] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.348984] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.353471] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.357956] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.362457] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.366944] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.371446] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.375932] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.380433] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.384919] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.389421] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.393906] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.398391] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.402892] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.407379] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.411880] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.416366] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.420868] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.425354] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.429862] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.434349] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.438850] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.443337] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.447821] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.452321] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.456807] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.461309] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.465795] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.470296] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.474782] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.479283] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.811966] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.816510] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.821059] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.825551] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.830056] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.834543] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.839046] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.843533] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.848018]肌-肌部-肌部 musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.852527] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.857013] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.861515] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.866001] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.870503] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.874989] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.879492] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.883978] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.888463] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.892966] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.89752] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.901954] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.906441] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.910942] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.915429] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.919930] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.924416] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.928918] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.933404] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.937889] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.942390] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.946877] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.951379] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.955865] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.960367] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.964853] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.969355] MUSB 转 hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.973842] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.978326] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.982827] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.987314] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.991815] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [24.996302] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.000804] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.005290] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.009793] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.014279] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.018764] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.023265] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.027751] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.032252] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.036738] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.041241] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.045739] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.050241] MUSB - hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.054727] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.059229] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    正在启动 thttpd.service ...
    [25.392041] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.396607] Musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: Babble
    [25.401183] musb-hdrc musb-hdrc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日志显示在第二个 USB 端口上发生了 BABBLE。 它是在多个电路板上发生还是仅在一个电路板上发生?

    如果在发生此 BABBLE 错误时未将 USB 设备连接到端口、则可能是短路导致的、请检查电路板上的 DP 或 DM 是否未缩短到 VBUS 或接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我们已经检查过它、没有短路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、

    BABBLE 条件意味着 USB 控制器检测*非法*总线活动,这不符合 USB 协议。 当 USB 端口上没有连接设备时、USB 总线应该空闲。 因此、如果您的所有电路板上都出现了该问题、我唯一能想到的原因是 USB 总线上的噪声、这通常是由于 ESD 或电路板布局不良造成的。 您可能需要使用具有高阻抗探针的高速示波器来检查 USB 总线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在我们的板使用相同的 USB 正常工作之前、这种情况是我向 Nand 写入新内核时开始发生的。 我还没有对.dts 文件和.config 文件中的 USB 进行任何更改。