This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM8148:TMDXEVM8148

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606255/tmdxevm8148-tmdxevm8148

器件型号:TMDXEVM8148

我在 DM8148开发套件中发现了两个问题。

问题1:-当电路板使用以太网电缆连接时、以太网端口闪烁、但无法获得以太网接口(eth0/eth1)。

issue2:-board RDK 和 工具链未在 Ubuntu 12.04中运行。

RDK     :ezsdk_dm814x-EVM_5_03_00_09_setuplinux

工具链:arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi.bin

 CONSOL 日志:

ifconfig

LO       链路环接:本地环回

          iNet addr:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0

          inet6 addr:::1/128范围:Host

          运行 MTU:16436 公制:1的上环回

          RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0

          TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0

          冲突:0 txqueuelen:0

          RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

提前感谢。

Manish Dabhi