This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:EMIF:控制从读取 DQS 到读取 DQ 的偏移比值

Guru**** 2586025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606073/tda2exevm-emif-control-the-offset-ratio-value-from-read-dqs-to-read-dq

器件型号:TDA2EXEVM

您好!

我们是否有任何 EMIF 寄存器来控制从读取 DQS 到读取 DQ 的偏移比值?

对于写入 DQS/DQ 偏移、我们有 EMIF_EXT_PHY_CONTRAL_25寄存器、但我无法找到用于读取的相同寄存器。

我尝试 手动更改从器件比率偏移、以便我们可以计算设置/保持时间(通过检查从读取失败到成功的点) 、但无法找到相关寄存器。

如果您有 更好的想法来测量读取设置/保持时间、请告诉我。

此致、James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我已将您的问题转交 EMIF 专家进行评论。

    此致、
    Yordan