This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:转换速率较慢

Guru**** 2549240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570664/am4378-slow-slew-rate

器件型号:AM4378

您好!

如果我们设置 AM437x 的焊盘控制寄存器的 SLEWCTRL=1 (SLOW)、
转换率太慢?

从这些帖子中...
e2e.ti.com/.../1059614
e2e.ti.com/.../233997
我知道在 AM335x 中、SLEWCTRL=0和1之间不会发生任何更改、因为
AM335x 不支持 SLEWCTRL=1 (慢速)。

AM437x 如何? 与 AM335x 相同?

此致、
松崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、在 AM437x 数据表版本 D 的第5.13.3节中可以找到相同的说明:

    '本数据手册中指定的时序参数值假设每个管脚控制寄存器中的 SLEWCTRL 位配置为快速模式(0b)。'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我知道 AM437x 也不支持 SLEWCTRL=1 (Slow)。
    谢谢、

    此致、
    松崎武