请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 工具/软件:Linux
你(们)好
我的 AM5718定制板的 i2c4和 i2c5连接到 i2c 外设。
*引脚说明(I2C4 - J14、B14)(I2C5 - F12、G12)
我想为 am571x_idk 使用引脚多路复用器、因此我在"board-support/u-boot/board/ti/am57xx"中查看了 board.c 文件
在 board.c 文件中,重校准_iodelay()函数指向 mux_data.h 中定义的 core_padconf_xxx 结构
在 mux_data.h 中、它引用了"asm/arch/mux_dra7xx.h"、并且没有 I2C4和 I2C5定义。
如何配置 I2C4和5?
此致。