This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:EtherNet/IP 和 Profibus 固件

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, PROFIBUS, AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591616/am3358-ethernet-ip-and-profibus-firmware

主题中讨论的其他器件:AM3358PROFIBUSAM4378

大家好:

现在、我们要开发定制板、SoC 是 am3358。
我们希望使用大圆来实现两个函数。
一个是 EtherNet/IP、另一个是 Profibus DP。
现在、我们已经检查了引脚多路复用器、并且大圆可以得到它。
但我们不知道普劳斯固件是否可以获得它。
我们不知道是否可以同时下载 EtherNet/IP 固件和 Profibus DP 固件

谢谢
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    已通知工业团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xixi、您不能同时下载两个不同的 PRU 固件。 请问您为什么同时需要两者?

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paula

              感谢您的回复。

                我们希望使用 am3358 SOC 打造工业协议转换器,

               它可以接收 EtherNet/IP 数据、然后发送 Profibus DP 数据。

               因此、我们必须确保 am3358 SOC 可以同时下载 EtherNet/IP 固件和 Profibus 固件!

               如果 am3358无法使其成立、您能告诉我哪个 SOC 可以实现此操作吗

               例如 am4378 SOC,am57x SOC?

    此致

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xixi、AM57x SoC 将更适合您的需求。 请在 中查看我们的 TI 参考设计工业通信网关 PROFINETRegisteredIRT
    PROFIBUSRegistered参考设计
     ,我认为它可以帮助您提出想法。

    TI 设计主网页:

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 、Paula

           感谢您的回复

            我们已经阅读了该文档、其中介绍了从 PROFIBUS 到 PROFINET 的转换。

           因此、我们想知道它是否支持其他转换、例如 PROFIBUS 到 EtherNet/IP

    谢谢  

    此致

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西溪、这是 关于如何实现网关的指南。 它可能与 Profibus 与 EtherNet/IP 的100%不匹配、但绝对可以帮助您成为基准。 如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Paula  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Paula

     

       我们现在只是评估这个项目。

       您的回复 对我非常有用,  这非常重要。

        非常感谢  

    此致