This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5502:读取生产日期代码

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594964/tms320vc5502-reading-date-code

器件型号:TMS320VC5502

您好!

我正在尝试读取我拥有的器件的日期代码、但器件标识查找没有有关采用 PGF  http://www.ti.com/general/docs/topsidemarkingformats.tsp?actionPerformed=listPkgTopSideFormats&pkg=ABC 绘图的封装的信息

该标记似乎也不符合其他 YMLLLLS 格式、是否有人可以告知日期信息是什么?

标记为:-

TMS   300

320VC5502PGF

CA-3CA48KW

     G4

有人可以提出建议?

提前感谢  

Irfaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irfan、

    TMS320VC5502数据手册的第4.3节器件和开发支持工具命名规则和第6.2节封装信息中介绍了器件命名。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的反馈、但我正在寻找生产日期代码信息。 第6.2节和第4.3节均未解释我怀疑第三行"CA-3CA48KW"中包含的日期代码标记。

    此致、
    Irfaan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Irfan

    3CA48KW 是标记文件中提到的 YMLLLS 格式。
    YM 是器件组装到其封装中的年份。
    因为 M (月)只有一个字符;A=10月、B=11月、C=12月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢您的澄清。 无法解码字母、但这就解释了它。

    此致、
    Irfaan