This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:分立式电源设计中的断电顺序

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591299/66ak2g02-power-down-sequence-in-discrete-power-design

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:K2GICE

尊敬的香榭丽舍

我了解到在 K2G 电源设计中、必须从以下 e2e 帖子中设计断电顺序。 但我发现我们的 ICE EVM 原理图中没有设计掉电序列。

我发现我们的 ICE 板设计中没有断电序列、我听说很难使用分立式电源来设计断电序列。

您能否确认这是否正常?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如前所述、最好确保您具有加电和断电序列。 是的、很难使用分立式电源设计断电序列。

    因此、如果可能、我建议使用 PMIC。 如果不是这样、您也应该对当前的 ICE 参考设计安全。 再次循环硬件设计人员进行确认。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论。 我还发现、任何顺序的电源都不应导致下面的 K2G 出现任何问题。

    e2e.ti.com/.../590175

    谢谢、此致、
    SI