请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 工具/软件:Code Composer Studio
我正在寻找从 Linux 到 C6657的代码移植示例。 具体而言、我想知道在将代码从 Linux OS 移植到 C6657 SYS/BIOS 时、我需要在数据类型方面进行哪些更改。
是否有任何显示数据类型转换的示例?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我正在寻找从 Linux 到 C6657的代码移植示例。 具体而言、我想知道在将代码从 Linux OS 移植到 C6657 SYS/BIOS 时、我需要在数据类型方面进行哪些更改。
是否有任何显示数据类型转换的示例?
您好!
[报价]是否有任何示例可显示数据类型转换? [/报价]
我不知道这些例子。
[引用]我想知道在将代码从 Linux OS 移植到 C6657 SYS/BIOS 时、我需要在数据类型方面进行哪些更改[/引用]
下面是我可以回答的问题:
数据类型应该相似(即 u8、u16、u32)。 用于读取/写入寄存器的宏不同... 例如,Linux 使用__raW_readl()或__raW_writel(),这需要一个地址重新映射到 Linux 内核使用的虚拟内存。 SYS/BIOS 使用宏、宏执行对易失性存储器空间的写入(直接读取/写入器件的物理存储器)。
此致、
Yordan