This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:如何在 ETH 和 Wifi 上的 TI-RTOS 中使用 TLS

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570554/rtos-ti-rtos-mcu-how-to-use-tls-in-ti-rtos-on-eth-and-wifi

器件型号:TI-RTOS-MCU

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我尝试为 TI-RTOS 启用 TLS、以太网访问和 Wifi 访问、而不考虑媒体。

使用 TLS 的步骤是什么? 是否需要安装或收费?

我已经尝试过 wifi、通过将"http.enableTLS = true"添加到".cfg "中、我知道这是写法还是写法。

如果我向以太网项目中添加相同的内容、我会遇到更多错误、这些错误是"未解析符号"、所有符号后面都是"wolfSSL"。

我无法理解发生了什么、为什么启用 TLS 会影响以太网配置。

您能帮我解决问题吗?

此致、

Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否曾尝试过 TIRTOS 中的示例? 我想关闭此线程或您的另一个线程、因为它们基本上是 DUP。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、ToddMullanix、
    请关闭、没问题。

    此致、
    Raghu DS