This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:UBoot 板端口

Guru**** 2543920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568973/linux-am3358-uboot-board-port

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我尝试按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Training:_UBoot_Board_Port 上的 uBoot 板端口培训进行操作、但我遇到了编译器问题。 本培训使用 i686-Arago-Linux 编译器、但 TI 03.02.00.05提供的最新 SDK 使用 x86_64 Arago-linux-gnueabi、并且我收到编译器致命错误 gcc5.h、没有此类文件或目录。 以上 Linux 培训链接是否已过期? 或者是否有一个简单的解决方法?

提前感谢、

希思