Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6742 您好!
我的客户正在 TMS320C6742上开发固件并遇到问题。
他正在使用仿真器 XDS200和 CCS 6.2.0.00050在定制板上测试他的固件。
在电路板上电后步调试其代码时、固件运行良好。
但是、如果在电路板上电后持续运行、它将停留在地址0x713d4e、并报告错误"0x713d4e"没有可用源。
但0x713d4e 位于 DSP L2 ROM 的地址中、该 ROM 存储出厂引导加载程序。
有什么想法、为什么会发生这种情况?
谢谢。