This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:复位后的 PSC 默认值

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595512/tms320c6678-psc-default-value-after-reset

器件型号:TMS320C6678

数据表(SPRS691E)中的"3.2 Peripheral Selection after Device Reset (器件复位后的外设选择3.2)"描述了复位后的 PSC 默认值。

 -默认情况下、PCIe、SRIO 和超链接保持在复位和时钟门控状态。

 -默认情况下,所有其它模块都启用,并且没有特殊的软件序列可启用。

我在 TMDXEVM6678LE Rev 1.0中检查了 PSC 寄存器、该版本在 No boot、PCIESSEN=0和 no GEL 文件中配置。 它显示了一些其它模块被保持在复位和时钟门控状态。

这些值在复位后是否正确作为默认值?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisuke、

    您是否已将这些值与 PSC 用户指南进行了比较:
    www.ti.com/.../sprugv4c.pdf

    本文档列出了复位后的默认寄存器值。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan-San、您好!

    感谢你的答复。

    我检查了 PSC 用户指南中有关 PDSTAT 和 mdstat 寄存器的寄存器说明。

    对于 PDSTAT 寄存器中的状态字段:复位后的默认值:AlwaysOn 域-1;其他域-0。

    对于 mdstat 寄存器中的状态字段:复位后的默认值:C66x 域和从不门控域-0x3;其他域-0。

    除 AlwaysOn 域(永不开启域)和 C66x 域以外的域应保持在复位和时钟门控状态、但 MSMC RAM 默认处于启用状态。

    默认启用 MSMC RAM 是否正确?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan-San、您好!

    [引用用户="Daisuke Maeda"]
    默认启用 MSMC RAM 是否正确?
    [/报价]

    我们的客户希望知道 MSMC RAM 应该被配置或保留在 他们的软件中。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisuke、

    是 MSMC 具有一些默认配置、请参阅以下讨论:
    e2e.ti.com/.../171731

    并且可以按原样使用 MSMC。 但是、它可以针对您的特定用例进行重新配置。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan-San、您好!

    感谢你的答复。

    我想知道 MSMC RAM 的 PSC 默认值、而不是缓存的默认配置。 如果未定义、我建议客户在其软件中启用 MSMC RAM。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisuke、

    很抱歉我有误解。

    [报价]我们的客户希望知道 MSMC RAM 应该被配置或保留在他们的软件中。[/报价]
    是的、您应该建议您的客户专门启用 MSMC RAM。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan-San、您好!

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke